This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63060:反馈电压温度特性@VPS/SYNC = VIN

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/876102/tps63060-feedback-voltage-temperature-characteristics-vps-sync-vin

器件型号:TPS63060

尊敬的 TI 受访者、感谢您 提供及时而友好的答案。

今天,我想知道  反馈电压  @VPS/SYNC = VIN 的温度特性。

  ℃数据表、反馈电压规格为495-505mV @Ta=25 μ s
0°C≤TJ≤85°C 或=–40°C≤TJ≤85°C 时、情况如何?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

    感谢您的友好咨询。

    让我检查一下我是否可以为您获取该数据。

    我将在星期五前回来。

    此致、
    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!

    但我想到现在可能需要大约1周时间。

    您何时可以获取数据?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    延迟的拓扑。 我生病了。

    根据我拥有的数据、该电压在您指定的温度范围内处于给定的范围内。

    然而,我们并不保证这一点。 这只是您的参考。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。我希望您能获得良好的体验。

    您有哪种数据?我需要更多详细信息、

    如果您有直方图、您能告诉我样本和测试温度的数量。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很遗憾、我无法与您分享数据、但我可以提供一些详细信息。

    它是在-40、25和85摄氏度下100个样本的特性数据。

    此致、

    莫里茨