This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54302:过流保护/热关断

Guru**** 2538310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/875122/tps54302-over-current-protection-thermal-shutdown

器件型号:TPS54302

您好!

我发现了器件停止开关的现象、并想知道为什么会发生这种现象。

它可能是热关断或过流保护。 但似乎很难发现老虎。  

请给我建议。

此致、
Nagata

e2e.ti.com/.../5826.TPS54302_5F00_Swtching.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.当器件停止开关时、Iout 的值是多少?

    2、所有测试都是使用 TI EVM 进行的、对吧?

    3.将 Vout 更改为1.2V,然后再次测试(如果问题消失,则设置相同的 Iout:触发 OC;否则,触发 OT)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason -San、

    感谢您的支持。 我认为随附的文档显示了详细信息。

    e2e.ti.com/.../5187.TPS54302_5F00_Swtching.xlsx

    在 Iout = 4.57A 时、开关停止

    2.是的

    3.我会检查它,但您能不能给出建议,为什么您可以在 Vout=1.2V 时检查这种现象?

    此致、
    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata、

    如果 Iout 为4.57A、则器件应触发 OC

    1.2V 输出电压和4.57A 输出电流、IC 功率损耗较低、无法触发 OTP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jason、

    对于1、
    重新启动前的 Hiccupt 时间为16384个周期。 则时间为41ms (=16384 * 2.5ns)。 波形显示99.2ms 为间隔时间。
    我想这是实际结果与 th底 栖重新启动之间的间隙太大。

    您认为这是您的预期行为吗? 如果是、您能否显示 th底 栖重新启动的验证(最大/最小)?

    此致、
    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata、

    我们将在中国新年假期后的实验室中使用 EVM 进行检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可能由于2019-nCoV 在中国的影响而延迟响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实验室测试可能会在下周进行、感谢您的等待

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想您可以使用大电感器来检查这个问题。

    使用小型电感器时、电感器纹波电流较大、当负载电流不是很高时会触发 OCP。 因此不会触发 OTP。

    使用大电感器时 、电感器纹波电流很小、在增大负载电流期间、会触发 OTP、但仍不会触发 OCP。

    由于采用了2019-nCoV、我们仍然在家工作、因此我们不知道何时可以转到实验室。 因此、您可以首先自行检查。

    肖恩