This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2800:振荡器的初始容差是否包括电阻器和电容器容差?

Guru**** 2510235 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2818, UCC2800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/883824/ucc2800-the-initial-tolerance-of-the-oscillator-does-it-include-the-resistor-and-capacitor-tolerance

器件型号:UCC2800
主题中讨论的其他器件:UCC2818

您好!

振荡器的初始容差是否包括电阻器和电容器容差? 如果是、为了获得数据表编号、R 和 C 的容差是多少? 您必须具有低容差器件才能获得温度稳定性?

同步时、freerun 频率需要处于多低的水平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    在数据表测试表中、它仅考虑器件本身随温度变化的容差、RT 和 CT 不会变化。  在实际设计中、如果我们考虑 CT 和 RT 的容差、振荡器频率范围将会更宽。

    如果使用同步、必须将自由振荡器频率设置为低于同步脉冲流的频率、通常为20%。

    此致、

    Teng  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

     通常为20%。 有多典型? 13.6%、10%、5%是否正常?

     

    因此、我们将 UCC2800和 UCC2818以及竞争对手的 PWM 同步到312.5kHz。 我要求以270kHz±10%的频率进行运行。 因此达到了13.6%。  

     

    在出现问题之前、freerun 和 SYNC 频率可以有多接近?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我认为也许可以使用312.5kHz 同步信号来同步自由振荡器频率为270kHz ±10%的振荡器。 但这里的问题是、您如何在任何条件下保证这个自由振荡器范围?

    无论如何、同步频率不应 远小于建议的典型值。

    此致、

    Teng