This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54232:设计在输入电压低于4.8V 时不工作。要实现输入电压范围为4V 至24V 且输出为3.3V @ 2A 的设计。

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54232, TPS54202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/876497/tps54232-design-is-not-working-below-4-8v-input-want-to-implement-design-with-input-voltage-range-from-4v-to-24v-with-output-of-3-3v-2a

器件型号:TPS54232
主题中讨论的其他器件: TPS54202

发送给 TI 支持团队、

根据 TPS54232数据表、器件应在3.5V-28V 输入之间工作。

我使用 TPS54232实现了设计、该设计应在4V 至24V 的输入电压范围内运行。

但在4V 的输入端、我无法获得3.3V @ 2A 的输出。

输出在2.56至2.75V 之间变化。

根据要求、设计应在4V 和24V 直流输入下工作。

 是否存在任何 TPS54232器件约束?

为什么我会面临这种问题。

请建议。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从数据表中、图12显示了2A 时的最大输出 V.S.输入电压。 从图中可以看到、TPS54232在2A 负载下可能无法支持4V 输入电压-3.3V 输出电压。

    我还将与正确的应用工程师再次核实、尽快回复您。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Padaliya、

    TPS54232是非同步降压转换器、而高侧 MOSFET 是 N 沟道 MOSFET。

    为了正确驱动此 HS MOSFET、设计了自举电路、以在 MOSFET 的栅极节点和源极节点之间生成浮动电源、并在 BOOT 和 PH 引脚之间生成外部小型陶瓷电容器。 当 HS MOSFET 关断且环流二极管或低侧(LS) MOSFET 导通时、该自举电容器会刷新。 栅极驱动电源还需要欠压锁定(UVLO)电路、以防止转换器在栅极驱动可能过低(BOOT-PH<2.1V)时尝试切换。

    这意味着在非同步降压转换器(TPS54232)中、当目标 Vout 接近 Vin 时、BOOT-PH (栅极驱动)电压低于2.1V、然后 HS 和 LS MOSFET 将关闭、从而导致不稳定和不正确的输出。

    低压降操作有多种解决方案。 有关详细说明,请查看应用手册:

    谢谢。

    Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bruce 的回复、

    根据您的输入、设计仅在3.5-8V 之间工作?

    我需要实现的电路将在最小输入电压为4V、最大输入电压为24V 且输出为3.3V @ 2A 的条件下运行。

    谢谢、此致、

    请给出建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chand、

    solution2+A 可以在4V-28V 之间工作。(二极管从输出连接到 BOOT +虚拟负载)

    根据测试结果、应至少添加4mA 的虚拟负载、以确保器件能够在输入电压为4V 且无负载条件下启动。

    顺便说一下、您能否与我分享您的应用、为什么需要4V 输入电压? 如果可接受4.5V 输入、则无需额外设计即可直接使用 TPS54202。

    谢谢。