This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61176:TOS61176的输出电流稳定性

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61176
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/881742/tps61176-output-current-stability-of-tos61176

器件型号:TPS61176

对于 TPS61176芯片、我们使用的当前 EN 引脚电压大约为1.7V (如下面的红色框所示)。 在这种情况下、当输出通道大于= 3 (总输出电流约为60mA)时、可能会发生由不稳定输出电流引起的背光闪光问题(40mA 输出没有闪光灯问题)。      

当 EN 引脚电压增加到1.8 ~ 3.3时、闪烁将消失。 在该规格中、EN 引脚电压超过1.2V。 请帮助您了解 chip.e2e.ti.com/.../Output-current-stability-of-TPS61176.pptx 的其他部分是否存在限制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

      感谢您对该问题的详细描述、我想它可能触发了电流限制、或者电感器可能会饱和、您能否提供异常现象的"Vin"、"电感器电流"和"Vout"波形? 您需要确保"EN"引脚电压大于1.2V、最好为大规模生产增加一些裕度。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、
    我可以直接向您发送电子邮件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    如何测试 Vin 和 Vout 到接地的波形?

    L6电流测试如下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

      将"Vin"、"Vout"和"inductor Current"置于同一页中、请缩小电感器电流波形、电感器电流似乎不稳定。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    我想知道 Vin 和 Vout 波形测试是如何接地的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

      如果您担心 Grond 不干净、则可以尝试使用差分探头、或使用两个探头减去以获得差分值。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    我们使用 TPS61176来驱动背光、负载为 If = 60mA、VF = 20V、并且可以找到一半的屏幕。 帮助确认原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    在 PCBA 异常通电后、引线电流值在56 ~ 60.5mA 之间来回波动、屏幕抖动;大约7秒后、LEDA 电流值将稳定在60 (波动范围在0.03以内)。 抖动恢复正常、但不稳定、测试一段时间后画面可能会晃动。

    在 PCBA 异常通电后、引线电流值在56 ~ 60.5mA 之间连续波动、屏幕抖动、场景持续。

    L6材料测试数据如下:

    类别 示例说明 数量 L (  μH) L  IDC (μH) Isat(%) DCR (mΩ) RS    (Ω) 判断
    6.8±20% ﹢0A ﹢2.1A ≦20% 162BYP 178最大 1.5最大
    1# 从启动界面上拆卸的 L6材料 10. 7.23. 7.22. 6.13. 15.12% 158.8 1.15. 好的
    2# L6新材料 10. 7.38. 7.36. 6.13. 16.71% 158.06 1.11. 好的

    我们想知道什么会影响 PCBA 如此不稳定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

        请移除 C7-C12并重新测试。 或使用33pF 进行更改。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    移除 C7 ~ C12后、LEDA 值会波动、测试仍将闪烁。

    将 C17更改为1uF 后测试、LEDA 电流值波动、闪屏

    您是要将 C7-C12从1nF 更改为33pF 吗?

    我们发现、该板对2串灯的背光进行测试是正常的、但测试3串灯的背光将显示大约50%的闪烁(LEDA 波动)

    由于3串灯项目要求 LEDA 电流为60mA、因此 LEDA 的电流是否可以通过更改芯片组件的规格来保持稳定、LEDA 的电流是否大约等于60mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

       因此,您发现的唯一方法是增加“EN”引脚上的电压,这是否真正解决了所有问题?

       如何 将 C17值增大到1uF 以缩小带宽或短接 R11并连接 C18?

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    C7 ~ C12被移除后、屏幕仍然闪烁。

    是否需要验证 C7 ~ C12的实验是否从1NF 更改为33pf?

    短接 R11并连接 C18、这意味着 R11和 C18都需要短路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

      真的很奇怪、如果您增加"PWM/EN"引脚的电压、它将解决所有问题? 你可以确定吗? 如果您能确保我会将此事通知我们的工程师。 如果这确实有用、请增大该引脚的电压。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、

    用1uF 替换 C17后、产品未得到改进;  

    R11和 C8的短接也是相同的、没有改进。

    增大"en"引脚的电压可以真正解决这个问题、我的同事已经对此进行了验证。

    目前、这种情况下有很多2016-2018产品。我不知道是产品老化和功能退化导致的、还是以前的问题也导致的

    2个串联灯的背光正常、3个串联灯的背光故障。

    是否有办法将 Leda 电流稳定在60mA?

    您能帮助查看 PCB 布局是否有缺陷吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

      您能否向我们发送 PDF 格式的布局、因为检查您发送的格式不方便。 谢谢。

      我认为、在这种情况下、最好通过电话来讨论问题、请联系 TI 销售人员或 FAE。 让我们一起解决这个问题

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../PCB-Lauout.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

      当您使用两个通道或三个通道进行测试时、您如何处理其他通道? 您是否已将它们接地?  

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean,

    是的、其他未使用的通道均接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

      正如我们在会议中所讨论的、您可以尝试将电容值添加到"VLDO"引脚、并检查是否有任何改进。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../_35758B53E26C625FCF914B6D2D002D00_2_2D00_28.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

       从测试结果来看、问题似乎在于输出电压真的很大、您是否可以拆分前功率级并使用外部电源、而不是板载"VDD_5V"、然后再次进行测试? 谢谢。

      2.您使用的调光频率是多少?在哪个 PWM 占空比下、您观察到了滑动问题?

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、

    从哪里可以看到输出电压非常大? 希望我的测试结果不会误导您。

    改变点                 闪烁电压 其他内容
    原电路板 <0.88V 1.52~1.64V 闪屏
    Leda 电流值波动
    C6从1uF 更改为4.7uF <0.88V 1.46~1.65V 闪屏
    Leda 电流值波动
    恢复 C6、
    C5并联2 10uF
    <0.9V 1.51~1.68V 正常屏幕显示
    Leda 电流约为87 ~ 89mA
    备注 测量方法:R8断开连接、R8靠近 U1 1引脚且 J31引脚12已充电

    调光频率为22K ~ 30K、PWM 占空比为100%

    移除 R1、将5V 电压连接到 J31 U1和12引脚附近的焊盘、异常电路板(闪烁屏幕、LEDA 电流在58-59中波动)恢复正常(正常屏幕显示、LEDA 电流60.42-60.43mA)

    图1:正常产品的 VDD 波形


    图2:异常产物的 VDD 波形

    图3:异常产物的 VDD 波形


    图4:异常产物的 VDD 波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Qing

    正如我们在 E-main 中讨论的那样,电路板的原始“VDD_5V”似乎并不是很稳定,它会导致 LCD 面板的闪烁问题。  

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Sean、

    我测量了正常电路板和异常电路板的 VDD 电压、没有发现明显的差异。

    有关详情,请参阅上一次答覆所载的四个波形图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qing、

      如何解释为什么您使用了外部电源,所有的轻触问题都消失了? 我认为这就是问题所在。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、

    我测试了良好产品和异常产品之间5V 外部连接的波形。

    电源盒的输入波形也会有很大的波动

     图1:正常产品5V 外部连接的波形


    图2:异常产品的5V 外部电源波形


    图3:异常产品的5V 外部电源波形


    图4:异常产品的5V 外部电源波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qing、

      对于异常产品、似乎 波动幅度比正常电路板大、但您需要检查外部电源轨和板载电源轨与异常产品之间的差异。  

      从上述现象来看、我认为问题是您的板载电源轨不是很稳定、它将导致"EN"引脚上的电压不稳定、因此可能导致器件滑动。

    BR

    肖恩