This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:如何实现+/-3%的电池电压监控精度?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A, BQ25155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871701/bq25120a-how-to-achieve-the-battery-voltage-monitor-accuracy-to--3

器件型号:BQ25120A
主题中讨论的其他器件: BQ25155
您好!
在 BQ25120A 的数据流中、电池电压监控器精度为+/-3.5%、但我们的设计需要+/-3%。
我们的面积太窄、无法添加电量监测计、我们可以使用 FW 控制来实现目标吗?
如果是、我们会怎么做?
谢谢!
此致、
Linda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看 BQ25155、它集成了一个16位7通道 ADC、用于监控包括电池电压在内的多个参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    如果我们使用 BQ25120A、FW 控制能否实现目标?
    谢谢!
    此致、
    Linda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电池监控器精度是在整个温度范围内测量的硬件参数。 在室温下、精度可能优于+/-3.5%。

    因此、我建议使用电池测量值为+/-0.4%的 BQ25155。

    您是否愿意更换电路板上的充电器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您对 BQ25155的建议、但我们的加载器需要两个不同的电压和超过10mA 的电流。 这不适合我们。
    我们的器件可能处于不同的温度下、我们能否知道精度分布在哪里可以实现+/-3%、哪里无法实现?
    谢谢!
    此致、
    Linda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    精度百分比的额定温度范围为-40°C 至85°C、极端温度下的精度百分比更高。 这将用于什么环境温度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们可能会在-20~70C 的温度范围内进行可靠性测试。

    此致、

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda、

    我可以私下向您发送一个参考设计、使用 BQ25155、这是一个非常小的解决方案尺寸的直流/直流转换器、它应该能够解决您在额外电压轨方面遇到的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda、

    您能否接受请求、以便我可以向您发送文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raheem、

    很抱歉耽误你的回答、我已经输入"接受"、谢谢!

    此致、

    Linda