请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM51551 你好!
我目前正在设计一个在驱动多个 LED 的应用中使用 LM51551的升压转换器电路。 这是一个基于电池的应用。 当用于驱动 LED 时、电流要求为4A 峰值。 由于这与机器视觉中使用的应用类似、LED 的导通时间为100ms 至150ms、因此这是连续的。
问题:-
该控制器的效率是否足以提供4A 电流。
2.我在输出负载瞬态曲线上找不到 detals。 TI WebBench 无法生成此信息。 根据 TI webench 中使用的设计、此稳压器的瞬态响应是多少。
参数- 5V - 12V 输入
输出 - 24V
电流- 4A
此致
Abdu Samad