This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LT1054:具有调节功能的正电压倍频器

Guru**** 2870070 points

Other Parts Discussed in Thread: LT1013, LT1054, LM358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878723/lt1054-positive-voltage-doubler-with-regulation

器件型号:LT1054
主题中讨论的其他器件:LT1013LM358

你(们)好。

我尝试从9V 的输入电压中产生稳定的15V 输出电压。 LT1054的数据表(第22页、图28)中有一个标题为"具有稳压功能的正倍频器(5V 至8V 转换器)"的设计、似乎正是我想要的。 但是、由于此设计特定于5V 至8V 的转换、我不确定如何调整该设计以满足我的特定需求-没有关于电阻值计算方法的详细信息、也没有具体说明为何选择了 LT1013运算放大器。

您能否简单介绍一下此电路的工作情况、如果可能、如何修改以适合我的设计?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    负责此部件的工程师将在下周作出响应。

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    感谢您考虑使用 LT1054。  图28使用两个1N5817二极管代替内部输出级开关桥臂、以反转电荷泵输出极性、LT1013用于输出误差放大器。  通过重新选择 LT1013同相引脚上的电阻分压器、即替换 图28中的5.5k 和2k 电阻器分支之一、您可以调节输出电压。  首选的选择是保持高侧5.5k 不变、但更改底部电阻(以前为2k)、以便分压器在 LT1013的同相引脚上产生2.5V 电压。   非反相10k 和0.03uF+10k 串联电阻基本上构成环路补偿、应保持原样。

    具体而言、图28中原始2k 电阻器的新电阻值应满足以下公式:

     Vonew x Rnew /(Rnew +5k)= 2.5V

    希望这能澄清。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    非常感谢您的快速响应。 最初我想改变输出上的电阻分压器、但我没有意识到5.5k 电阻器需要保持不变。 原因是什么? 是否有一定程度的最小电流必须通过分压器网络?  

    此外、您没有评论为误差放大器选择运算放大器的问题。 LT1013是任意选择的、还是针对特定特性选择的、例如它能够在单电源接地时处理输入/输出?

    此外、LT1013和 Fdbk 引脚之间连接的10k 电阻器、Vin 和 Fdbk 引脚之间连接的50k 电阻器是否任意选择了值、或者它们是否在调节中起作用?  

    再次感谢、

    Mark Bennett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我建议更改2.5k 电阻器的原因是首选、因为您需要减小它以获得15V 输出。  如果您更改高侧、则需要增加5.5k 电阻、这将增加同相引脚看到的阻抗、而偏移电流会导致更多误差。  对于此设计、它不是很重要、但它是一个很好的做法。   

    LT1013属于任意选择。  我相信、编写数据表的工程师之所以选择它、是因为它具有良好的精度和低功耗。 其他具有小失调电压和电流以及低电源电流的运算放大器也可以正常工作。

    对于 FB 引脚上的50k 和10k、这些引脚似乎用于电流限制、因为 FB 引脚还控制内部基准块。  50k 看起来像是 FB 引脚用于启用器件的上拉电阻器。 由于 FB 引脚上的10k 已具有 LT1013的上拉功能、因此可能没有必要设置50k。   

    谢谢、

    Youhao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、  

    再次感谢您的快速回复。 我的所有问题都得到了完全回答、非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、只是想在最后一次跟进此帖子、了解将来可能希望使用此电路的任何其他人的信息。 作为此踏板的延伸、我通过使用两个额外的电荷泵级和适当的电阻分压器、能够从9V 输入生成稳定的30V 输出。 我使用了一个廉价的低功耗 LM358运算放大器、它的工作方式非常完美!  

    不过、我最终遇到的问题是噪声。 我在音频放大器中使用该电路、起初我从接地层得到了很大的噪声。 修复结果是50k 上拉电阻器、我最初将其排除、因为 Youhao 怀疑没有必要。 将其放回可解决我的噪声问题、使电路静音。  

    再次感谢您的快速响应、并为我解决了此问题! 干杯:)