This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LT1054:LT1054的纹波性能

Guru**** 2811525 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2776, LT1054, LM27761, TPS60403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/883589/lt1054-ripple-performance-of-lt1054

器件型号:LT1054
主题中讨论的其他器件:LM2776LM27761TPS60403

大家好、

我的客户正在将 LM2776用于其信号链电路、但由于轻载时存在高纹波行为、如下图所示。

它们担心它会影响信号链性能。 因此、他们希望咨询您、LT1054在轻负载时是否也具有高纹波性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM2776可降低轻负载条件下的开关频率、以确保电源安全。

    为了减少纹波、请使用具有恒定(并且尽可能高)开关频率的电荷泵、例如 TPS60403。 可以使用 LDO 进一步降低纹波、例如在 LM27761中。

    TI 使 LT1054仅与 LT‍1054兼容;客户为什么选择它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    感谢您的参与。  正如 Clemens 所说、LM2776具有 PFM 模式、可跳过周期、从而产生更高的纹波电压。  LT1054不支持此类 PFM 模式、纹波应更小。   

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    我是否可以假设问题已解决并关闭该主题?  欢迎您通过添加新帖子重新打开它。

    谢谢、

    Youhao