This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24616:电源管理问题

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880971/bq24616-power-management-issue

器件型号:BQ24616

在我的应用中、适配器将提供大约20V 的电源、而问题是系统无法获得如此高的功率。 那么、我的问题是、在向系统供电之前、能否使用降压转换器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sujon、

      这取决于您的应用。 对于 BQ24616、它采用直接 PowerPath、这意味着如果存在适配器且高于睡眠阈值、则 SYS = vadapter -输入反向阻断 FET 上的压降。 如果适配器被移除、或者如果睡眠条件被满足、那么 SYS = VBATTERY -由 BATDRV 控制的 FET 上的压降。

    潜在的问题是、如果系统电源轨需要的电压高于电池电压、然后移除适配器、因为降压转换器是不够的。

    1. 如果移除适配器、您是否还需要电池为系统提供输入
    2. 如果没有适配器(意味着没有 PowerPath)、系统是否可以断电?
    3. 系统中的适配器也会连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我的系统可以获得13V 的最大功率、适配器将提供大约20V 的电源。当适配器连接时、系统将从适配器获取电源、并且在电池(3节电池)被移除时 将为系统供电(12.6V)。 因此、我想在电路的环绕区域中使用降压、如上图所示。 您能告诉我这是否是我问题的可行解决方案吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他 E2E 帖子中已回答。