This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM185-1.2QML-SP:封装盖(金属主体)连接

Guru**** 1637200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/883059/lm185-1-2qml-sp-package-lid-metal-body-connection

器件型号:LM185-1.2QML-SP

您好、团队与客户一起使用此设备。 他们需要知道盖子(金属罐)连接到什么位置、是浮动还是接地? 5962R8759461VXA 是器件型号、采用2引脚 NDU 封装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kannan、  

    我将对此进行研究、并将尽快回复您并给出答案。

    谢谢、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kannan、

    感谢您的耐心等待。 该器件的2引脚 NDU 封装的盖子是导电的、并且与地有连接、因此它将接地。

    祝你一切顺利、

    Sarah