This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24030:BQ24030电流从 BAT 流向 OUT 引脚

Guru**** 2813465 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24072, BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/883798/bq24030-bq24030-current-goes-to-the-out-pins-from-the-bat

器件型号:BQ24030
主题中讨论的其他器件:bq24072BQ25895

您好!

我们尝试通过将 OUT 和 BAT 的引脚短接来提高 BQ24030RHLR 的电流驱动能力。 这应绕过限制为4A 的 Q2 FET。 我们的电池可以处理高达5A 的电流,我们想知道这是否会造成问题。  

请尽快提供建议。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    这可能会导致一些问题:

    • 如果电池低于 VLOWV 值、即使系统正在灌电流、由于电压不足、系统也不会开启。
    • 由于系统消耗的电流、电池充电率将低于 ILIM 中设置的电流
    • 当系统打开时、电池不会终止。  
    • 当 OUT 连接到 BAT 并对其进行跟踪时、将看到 BAT 电压。  

    您希望负载达到多高? BQ2407X 系列具有最高5A 的工作条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    负载在3.7V 时可能消耗5A 电流。  

    请提供建议  

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    bq24072也是一款独立电源路径充电器、此充电器具有满足5A 要求的最大运行条件。 这将使您能够将负载连接到 OUT 而不是 BAT、并确保 IC 的运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有一个能够同时将 OUT 引脚电压升压至3.7V 的高功率充电器? 我需要一个芯片,它允许双输入源[USB +电源适配器]为单节锂离子电池充电,但 一旦电池电压低至3.7V 电平,就将输出[电源路径技术]提升至3.7V。  

    请提供建议  

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    BQ25895可满足您的需求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    是否有更新?