This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3445:约1%的低电流 LED 控制

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3445

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/883521/lm3445-about-1-low-current-led-control

器件型号:LM3445

您好!

关于 LM3445上1%的低电流 LED 控制、我的客户提出了一些问题。

(问题)

1) 1)由于保持对总电流的1%低电流 LED 控制、因此应考虑什么要点?

我们引用以下主题;

http://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/594017?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LM3445%252525252525201%25252525252525

根据该线程、他们需要考虑最短导通时间、开关频率。

如果可能、请提供其他意见和建议吗?

 

2) 2)它是否可以使用外部电路控制超过135°的 TRIAC 输出?

 

此致、

TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TAO_2199您好、

    LM3445使用角度感应来检测从45度切换至135度切换的整流交流波形、因此可参考电流感应比较器。  LM3445具有最短导通时间、因此最小输出将取决于电感值、关断时间和导通时间(整流交流的占空比)。   他们计划使用哪种拓扑(谷底填充降压、降压、反激式或?)。  输入电压和范围是多少?  输出电压和电流是多少?

    2) 2) 它可以通过发送到角度感应器的内容进行修改、他们为什么要对其进行超过135度的控制?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。
    如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

     

    很抱歉耽误你的时间。

     

    1) 1)我的客户将使用谷底填充降压作为拓扑。

    输入电压为 AC90-110V@50/60Hz。

    输出电压和电流跟随。 (四种模式。)

     


     

    2)°2)我向他们询问有关超过135 μ V TRIAC 输出的信息。

    如果我收到信息、我将很快通知您。

     

    此致、

    TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谷底填充的理念是在低于谷底填充电容器的峰值整流交流电压时、从1/2整流交流电运行。  同样、在135度90 VAC 时、整流交流的1/2为0.707 * 90 * 1.414 = 90V 峰值。  其中1/2为45V (减去一些二极管压降)、高于他们想要运行的 LED 堆叠电压、这就是谷底填充设计应该如何工作。  此外、即使距离结束在135度、由于导通时间最短、LM3445仍将输出最小的光输出。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。
    如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)

    此致、