This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54561-Q1:>DCDC#39;s 5V 输出上的500mV 峰峰值开关噪声

Guru**** 1561515 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54561
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/875912/tps54561-q1-500mv-peak-to-peak-switching-noise-on-dcdc-s-5v-output

器件型号:TPS54561-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS54561

您好!

我们最近设计了一个采用 TPS54561 DCDC 稳压器的电路板。 平均输出电压将达到5V 的目标值、但我们可以在其顶部看到开关噪声、峰间值介于500mV 和800mV 之间。 这远高于34mV 峰间仿真噪声水平。 该纹波的频率与稳压器的预期开关频率(737 kHz)相同。

该电路板是一个10层电路板、在 TPS 输出端并联了多个 DCDC、以便进一步调节至3V3和1V8。 使用功率电阻器负载而不是这些 DCDC、纹波峰间电压降至400mV。 稳压器通常从24V 的输入电压进行调节。 我们还在输入端看到了737kHz 开关噪声、但峰间电压为5V。

您是否有任何建议、产生噪声的原因可能是什么、以及如何纠正电路以将其消除?

到目前为止,我们看到了以下可能的罪魁祸首:
•TPS IC 下方最靠近的层上缺少接地层–芯片下方的下一个接地层位于层5上。 较大电源连接器下方相邻层上有一个接地平面(在布局片段的上部可看到安装孔)。
•直流/直流芯片散热焊盘上缺少接地过孔

此致、

Jonas

设计信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonas、

    您能否完成此处所附的计算器工具以进行稳定性分析。

    e2e.ti.com/.../8461.TPS54360_2D00_361FAMILY_5F00_CALC_5F00_TOOL_5F00_REVE.xls

    您能否分享电感器电流、SW 和 VOUT 波形。 要准确测量 VOUT 波形、请观看本视频。

    https://training.ti.com/power-tips-measuring-vout-ripple-dcdc-converters

    您在应用中使用哪种类型的输出电容器? 输出电容器的 ESR 是多少。

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankit、您好!

    感谢您的回答。

    我已经在 Excel 工作表中填写了我所知道的内容、到目前为止、建议的值与我们的设计(以及 webench 输出)相匹配。 我还会让电路设计人员查看这一点、以便填写所有字段。

    在观看了您链接的视频后、我了解到我讨论的噪声不是纹波、而是高频开关噪声。

    我在带宽受限和带宽不受限的情况下进行了新的测量、因此纹波测量值为100-130mV。

    无 BW 限制:

    带宽限制:

    高开关噪声是否从直流/直流转换器的输出耦合到我的电路中、以及我们想要消除的东西? 我们是否应该像您链接的视频中所示那样在输出端放置一个高频陶瓷电容器? 我们还在输入端看到了5V 峰间开关噪声、我们已经在该节点上尝试了更大的1mF 电解质、但没有太大的影响、但该电容器可能具有太低的频率规格?

    这里是 SW 节点、BW 受限(没有 BW 限制、峰间电压增加至34V):

    在我的布局中、我认为我无法测量电感器电流。 如果您想看到它、这里是反馈节点电压(BW 受限)-这来自连接到5V (应为800mV)的"11.5/(60.4+11.5)"分压器:

    输出电容器是两个并联的22uF GRM21BD71A226ME44L。 我不确定 ESR 应报告的频率是多少(似乎有不同的方法来实现)、但在1MHz 的谐振点、它是3m Ω。 在我们的开关频率下(大约700kHz 时)、电阻为2m Ω。 我看到一些 SMPS ESR 的报告频率为100kHz、即4m Ω。

    |Z|来自 Murata simsurfing ()

    r 来自网上冲浪

    此致、

    Jonas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonas、

    在此处回答您的问题:

    高开关噪声是否从直流/直流转换器的输出耦合到我的电路中、以及我们想要消除的东西? 不是的、这只是 SW 节点耦合到由用于测量 VOUT 的探头形成的环路中的辐射噪声。 如果您只是继续减小探头形成的环路的尺寸、则会观察到探头上的辐射 SW 噪声会显著降低。 这就是视频工程师使用尾纤探头尽可能减少探头上的回路的原因。

    我们是否应该在输出端放置一个高频陶瓷电容器、如您链接的视频中所示? -是的、这将有助于滤除从 SW 到电感器电容绕组、最后到输出的高频噪声。

    我们还在输入端看到了5V 峰间开关噪声、我们已经在该节点上尝试了更大的1mF 电解质、但没有太大的影响、但该电容器可能具有太低的频率规格? 但它很可能仅是辐射噪声。 尝试在 VIN 电容器上使用尾纤探头。希望这有所帮助!

    如果您认为问题已解决、请关闭此主题。

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankit、您好!

    这也是我的疑虑、因此我已经用焊接到直流/直流输出铜平面上的半刚性同轴电缆进行了测量。 然后测量的开关噪声大致相同。

    由于缺少散热过孔和相邻接地层、可能会在整个电路中辐射开关噪声、因此可能存在比正常交流接地环路更大的情况?

    无论开关噪声如何、仍有一个比 Webench 仿真值高四倍的纹波(132mV 与34mV)。   

    此致、

    Jonas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonas、

    输出电容器的 ESR 是多少?

    BR、

    Ankit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankit、

     GRM21BD71A226ME44L 的|Z|在谐振点为3m Ω。 输出端有两个 n 并联的晶体管、因此应接近1.5m Ω、除非它们不匹配(X7T 的容差为20%)。 电压为5V 时、降额50%。

    另请参阅我 在2020年1月29日下午3:30的回答中的|Z|和 CAP 的 R 图

    我还在输出端并联添加了100nF 电容器、测量出峰间开关噪声仅减少了大约100mV。

    -Jonas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonas、

    您提到过、Vout 上的纹波约 为132mV、现在通过在输出端使用100nF 电容器、开关噪声峰峰值降低100mV。 这意味着当前的开关噪声为132mV-100mV=32mV。 我的理解是否正确?

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankit、

    开关噪声和纹波是两个独立的频率信号。 开关噪声是开关频率下的噪声、而纹波是较低频率下的正弦波(如您在第一篇文章中链接的培训视频中所述)。

    我不认为开关噪声是我们可以忽略的、因为在使用半刚性同轴电缆(以及使用与100nF 高频 MLCC 并联的功率电阻器负载)进行探测时、仍然存在这种情况。

    下面是使用该负载进行的同轴电缆探头测量。 噪声是两个频率分量- 737 kHz 的开关频率和80 kHz 左右的正弦波纹。 开关噪声似乎以纹波信号的频率封装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonas、

    您能否提供焊接或连接到输出电容器的同轴电缆照片?

    如果可能、请断开到下游转换器的5V 输出。 并将5V 电压连接到 E-LOAD 或电阻器负载、输出电流为1A~1.5A

    如果低频率80KHz 纹波仍然存在、并且在 Vin 上看不到此类纹波、则控制环路可能不稳定、因为上面线程上的占空比显然不稳定。 请仅 在输出端使用3个22uF16V-25V 陶瓷电容、并通过电路计算器再次计算 COMP 引脚值。

    还请添加0.1uF 100V 电容、与 C1127和 C1147并联。

    PLS 仅在输入通道连接到示波器的情况下测试输出纹波、使用同轴电缆线进行测试时、将示波器输入电阻器设置为50欧姆。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    如果您有任何输入、那么很高兴听到这种噪声的原因可能是什么-接地阻抗过高、无源器件和 IC 之间的空间过大、输入端 ESR 过高、电容器上的谐振频率过低? 此时、我们认为我们将放弃当前设计、而是像我们现在测试的那样复制 TPS54561 EVM。 它能够以大约100mV 的峰峰值纹波+噪声为计划负载提供5V 电压。

    来回答您的问题

    下面是焊接在输出铜平面上的同轴电缆图片。

    我的负载为纯电阻(7.5欧姆)、未连接下游转换器。 同轴电缆和功率电阻器桥臂之间的电阻为0.2欧姆。

    我没有任何其他功率电阻器、因此我无法增大电流(现在约为667mA)。 此时、我对原始 DCDC 组件进行了一次修改:两个2.2uF 100V 并联输入。

    但仍然存在相同的输出纹波+噪声。 当更改为50Ohm 探头时、测量结果得到改善。 测量结果如下图所示。

    使用示波器探针在相同条件下测量的输入。

    无负载输出(仅限原两个10V 22uF 输出电容器并联):

    我添加了0.1uF 100V 电容(GRM31C5C2A104JA01)与输入电容并联、结果大致相同(仍使用半线同轴电缆测量):

    我现在无法回答您的所有问题:

    • 再次通过电路计算器计算 COMP 引脚值。

    您是否有指向此电路计算器的链接?

    • PLS 仅在输入通道连接到示波器的情况下测试输出纹波

    这个问题的意思是什么?

    此致、Jonas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonas、

    电路计算器链接如下所示:

    8461.TPS54360-361FAMILY_CALC_TOOL_REVE.xls

    我的意思是在仅个输入通道连接到示波器的情况下测试输出纹波。

    请将同轴电缆焊接到 Cout 电容端子、而不是负载电阻端子上。

    如上所述、请焊接同轴电缆、将示波器输入电阻器设置为50欧姆、纹波值是示波器测量值的2倍。

    B R

    Andy