This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62827:快速转换率负载瞬态测量

Guru**** 2381710 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25942EVM-635
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/883847/tps62827-fast-slew-rate-load-transient-measurement

器件型号:TPS62827
主题中讨论的其他器件:TPS25942EVM-635

大家好、

我的客户正在执行 IC 评估、但它处于负载波动的水平

不能应用于一般电子负载的应用、客户 正在使用

评估它时遇到问题。

例如、您能否引入10A/us 级负载波动测量

测量方法或 TI 测量示例?

谢谢

此致、

Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shidara、

    如果电流瞬态过快、则输出电容器将放电、然后系统可以对变化做出反应来补偿。

    避免这种情况的唯一方法是降低负载瞬态的压摆率。   

    客户是否需要10A/ us 或可以使用较低的压摆率进行评估?

    谢谢你。

    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian、您好!

    感谢您的更新。

    客户需要具有10A/us 测试负载以进行直流/直流评估。

    以前、我将 TPS25942EVM-635用于其他评估用途。

    我记得该 EVM 具有以下虚拟负载。 您是否认为它将是用于负载瞬态评估的替代电路

    是10A/us 级?

    谢谢

    此致、

    Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shidara、

    我将通过电子邮件回复您有关此查询的信息。

    非常感谢!

    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shidara、

    正如通过电子邮件所讨论的、我将关闭此主题。

    如果您还有任何其他问题、请在下面回复。

    非常感谢!

    此致、

    Dorian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Dorian-San

    非常感谢您的大力支持。

    我已将您的答案和波形发送给客户。

    我将关闭此 E2E。

     

    谢谢

    此致、

    Shidara