This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460-Q1:LM61640-Q1 TINA 仿真收敛错误

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/883620/lm61460-q1-lm61640-q1-tina-simulation-convergence-error

器件型号:LM61460-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

您好、建模团队、

我们的 LM61640-Q1有问题、您能帮您修复该模型吗?

  1. 从原始 LM61460AAS-Q1 TINA-TI 稳态瞬态模型中移除两个输出电容、将显示以下错误:

 

将仿真模式更改为初始条件仍会遇到收敛问题:

谢谢你。

此致、

Wei-Hao

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将首先从我的方面检查该问题、并将问题转发给建模工程师、一旦他们回复、我将更新他们对该主题的反馈、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei-Hao、

    这是400kHz 开关。 器件运行(稳定性)需要更多的输出电容。

    如果您需要降低输出电容、请将器件配置为2MHz 运行、前提是考虑了散热因素。

    我的假设是、仿真即将变得不稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei-Hao、

    我模拟了 TI 网站上提供的测试台、无法重现错误。

    请验证您是否使用的是最新的 TINA-TI 版本。 (下面快照)

    此致、

    Aditya C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Wei-Hao、

    请通过移除电容器来查找以下仿真结果。

     

    1.运行窗口:

     

    2、使用工作点计算。

    2.使用初始条件

    此致、

    Aditya C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aditya、

    在将 TINA 版本更新为最新版本后、它可以正常工作、感谢您的帮助。

    非常感谢  

    海格兹

    Wei-Hao