This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65262-2:降压电路的预期故障部分。

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/881207/tps65262-2-expected-failure-part-of-buck-circuit

器件型号:TPS65262-2

你好
我们的客户正在应用 TPS65262-2RHBR。
适用的规格如下所示。
VIN = 5V
输出电压=降压1/3.3V、降压2/3.3V、降压3/1.5V
问题

Buck2使能、但 PWM 输出为0V。

BUCK3启用、但输出为2.5V。

您能否在方框图中确定上述两种情况的发生位置?
请告诉我预期是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    您可以上传您的 SCH 吗?

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 
    感谢您的快速回复。 连接原理图。

    e2e.ti.com/.../PMIC-SCH.pdf

    谢谢你。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如您所说、BUCK2 PWM 输出为0V、这意味着 VCC_3.3V=0。 如果正确、则 VCC_3.3V 是 EN3的输入。 那么、为什么 Buck3的输出为2.5V 且 EN=0V?

    BUCK1的输出和2个 LDO 工作正常? Buck1输出是3.3V 还是0.895V?

    3.请仔细检查 R518和 R522焊接值。

    4.如果仔细检查以上所有内容、请捕获 Buck2和 Buck3的某些波形、其中包含 VIN、Vout、SW 和 EN。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如您所说、BUCK2 PWM 输出为0V、这意味着 VCC_3.3V=0。 如果正确、则 VCC_3.3V 是 EN3的输入。 那么、为什么 Buck3的输出为2.5V 且 EN=0V?

    - BUCK2使能端(8引脚)的3.3V_Enable 输入是 VCC_3.3V 的独立电源。 如果是 Buck3、即使使能低电平(0V)、VCC_3.3V 也不会输出、并且 Buck3输出异常2.5V。 (FB 电阻设置为1.5V)

    BUCK1的输出和2个 LDO 工作正常? Buck1输出是3.3V 还是0.895V?

     - BUCK1和 LDO 2通道正常工作。 对于 Buck1、使能功能之所以工作、是因为它接收到 Buck3的2.5V 异常电压。 Buck1的正常输出电压为0.9V

    3.请仔细检查 R518和 R522焊接值。

    - 与原理图相同。 因为更换 PMIC 单元后输出电压为1.5V

    4.如果仔细检查以上所有内容、请捕获 Buck2和 Buck3的某些波形、其中包含 VIN、Vout、SW 和 EN。

    -无振荡、PWM 正常输出没有什么特别之处。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    1.您能否尝试输入电压为12V?

    2.如果12Vin 也有问题。 请改回5Vin。 并在 EN 启动时捕获 BUCK2的波形、如数据表第25页的图31-34? 请添加具有 BST 信号的通道。  

    3.对于 Buck3、您能否测量 EN3引脚(引脚17)和 FB3引脚(引脚18)电压?

    4.您是否已尝试更改新样片?

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    随附了所请求的 BUCK 1、2、3波形。

    请确认。

    e2e.ti.com/.../TPS65262_2D00_2.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    根据您的结果、所有降压转换器都具有所需的输出。 那么、该测试的输入是什么、12Vin 还是5Vin? 在更改为12Vin 后、问题消失了吗?

    谢谢、

    Lishuang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    所有测试均在5V 输入条件下进行。 客户告知对于12伏电压操作、测试比较困难。

    谢谢、