This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:FA/SYNC/SD 引脚的状态(如果保持悬空)

Guru**** 2813665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/883099/lm3481-state-of-fa-sync-sd-pin-if-left-floating

器件型号:LM3481

大家好、

我们的客户想知道 如果保持悬空、FA/SYNC/SD 引脚的状态是什么?

期待您的回答。

谢谢!

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    感谢您发帖。  这是引脚不应保持悬空。  但让我检查一下我们的设计、看看当它浮动时会发生什么情况。   

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    我在 EVM 上对其进行了测试、它是0.94V 浮动电阻。

    但是,正如尤豪所说,把它悬空是错误的。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Yingsog 和 Yohao 的支持。

    我将让客户了解这一点、如果有任何其他关于他的应用的问题、我将向您提供最新信息。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉 Jonathan、请放弃我之前的回复。  我试图回复另一个主题、并错误地将我的回复复制并粘贴到您的邮件中。   

    如果可以、我将删除它。  但您仍可以收到我之前的错误回复通知。   

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    我是否可以假设问题已解决、我们可以在此处关闭它? 请随时添加新帖子以重新打开此主题。

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Youhao、

    我不再收到我们客户的更新。  
    我现在将解析此线程。

    感谢支持团队。

    此致、

    Jonathan