This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23758EVM-080:LDT1018在与 EVM 类似的电路上的噪声问题

Guru**** 2535710 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873103/tps23758evm-080-acoustic-noise-issue-with-ldt1018-on-a-circuit-similar-to-evm

器件型号:TPS23758EVM-080
主题中讨论的其他器件:TPS23758

您好!

我在 LDT1018上遇到了噪声问题、LDT1018用于与您的 EVM 几乎相同的电路。 我正在寻求帮助以解决此问题、并想了解您是否有处理此设计中的噪声问题的经验?

任何指针都非常有用! 我们在11kHz 时看到明显的尖峰。 我们的一些设计比其他设计更响亮、但在探测变压器的引脚时没有发现差异。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Magnus、

    PD 的负载是多少?

    此外、您如何实施 FRS 和 DTHR?  

    最后、您能否提供漏极波形?

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们在接近空载和高达11W 的条件下进行了测试。 我将为您提供波形和原理图的剪切、包括 DTHR 和 FRS。

    -Magnus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Magnus、

    请在发送时包含完整的原理图。 谢谢你。

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我们意识到噪声与抖动直接相关、通过使用273K 将 DTHR 拉至接地、使用60K3将 FRS 拉至接地、我们固定了噪声。 从 DTHR 到接地的 C33电容器从2n2更改为1n。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Magnus、

    这听起来不错。 通常、抖动设置为11K 以抑制该频率、因此我要进行检查。 很高兴听到噪音已修复。

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    执行了以下更改。 噪声并未消失、但已更改为~23KHz。 我们希望在设计中使用麦克风、因此噪声的频率分量应尽可能高。 对此有任何建议吗?

    R32从237K 更改为300K R36从0更改为1K

    C33从2n2更改为1n

    谢谢、

    Magnus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Magnus、

    23KHz 噪声究竟在哪里?

    您可以指定变压器上的引脚、还是在其他位置?

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    噪声是我们在声学上测量的、但开关信号(引脚1)上可以看到频率分量。 我将从示波器向您发送两份屏幕截图、您可以清楚地看到具有 FFT 的11kHz 和23-24kHz 噪声分量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Magnus、

    感谢您分享屏幕快照。 我认为我们可以:改变漏极上的 DCR 缓冲器、在漏极上添加另一个缓冲器接地以帮助进行滤波、或者在 CS 上添加一个电容器接地以帮助稳定感测引脚。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议、并为延迟的反馈提供借口。

    您能给我一些关于设计缓冲电路的建议吗? 是从漏极到电源接地/回路还是 RSNS/SOURCE? 查看以下资源、他们建议在初级绕组上使用 DCR 缓冲器、或在漏极到源极之间使用 CR 缓冲器。

    http://www.ridleyengineering.com/images/phocadownload/12_%20flyback_snubber_design.pdf


    我曾尝试将 CS 接地的100uF 和100nF 设置为无 Vail。 在100nF 时、1Hz 间隔出现尖叫声噪声、100uF 电容器刚刚将输出电压降低至初始电平的~1/5。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将缓冲器添加到 RSNS 更好、因为这会阻止感应电阻器在启动期间进行电容器放电。 该设计在初级绕组上已经有一个缓冲器、因此我想阻止额外的频率、我们应该添加一个新的频率。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现在这方面存在挑战性、因为大多数指南都适用于噪声频率更高的设计。 在此、我们有:

    FSW=250kHz

    fno=11kHz (抖动载波频率为11kHz、抖动量为250kHz 的13%)

    最后、在漏极引脚24和 RSNS 引脚1之间连接一个 RCD 缓冲器。 二极管是否必不可少?

    老实说、我无法真正了解缓冲器如何将频率分量固定在11kHz。 此外、我们当然还有谐波。 任何澄清都非常感谢!

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Magnus、

    我认为二极管不是必需的、因为它位于 FET 上。 二极管更充当钳位、而 RC 缓冲器更像是滤波器。 我认为最好的一步是使用 RC。  

    我在缓冲器设计中发现、我们进行了大量计算、但寄生电容/电感可能很难考虑在内。 因此、通常需要调整电路板上的 R 和 C 值。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只是缓冲器基本上是为了去除和衰减高频分量、对吧? 而在这种情况下、我们正在努力使用低于开关频率的组件。 由于我们实际上是在这个频率上抖动、因此尝试继续并消除抖动会产生反效果。

    -Magnus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Magnus、

    是的、噪声低于开关频率这一事实使得这一过程特别困难。 大多数降噪技术用于高频或 EMI 噪声。  

    因此、我们认为展频频率抖动是 TPS23758和我们其他具有此功能的产品的竞争特性。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师