This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23756:在不消耗功耗的情况下进行 TPS23756 Tj 测量

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874415/tps23756-tps23756-tj-measurement-without-power-consumption

器件型号:TPS23756

大家好、

我可以帮您教客户如何计算 TPS23756的 Tj 吗? (如果没有功耗)

数据表显示、我们已根据我们的条件在88C 下对其进行了测试、但客户希望了解如何在不 消耗功耗的情况下对其进行测试。

请提供建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bo Xian Yeh、您好!

    有关如何计算系统热结温的详细信息、请参阅白皮书:" 半导体和 IC 封装热指标"

    我要指出、在满负载情况下、而非空载情况下、热性能通常最为关键。 空载和轻载情况通常具有更小的占空比、更低的开关频率和更少的功率流、因此在这些情况下、热性能比在负载情况下会更低。  

    最后、数据表的"6.8典型特性"部分对器件在温度范围内的一些性能进行了图形化。  

    如果您有任何后续问题、请告诉我。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI-er。

    如何使用 Tj (Max)计算工作 Ta?

    什么是 Ta 范围?

    plz 帮助我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kiyong Son、

    请在新主题上提出新问题。 不要在旧线程上标记它们。 谢谢你。

    数据表还提供了一个结温范围、可与 http://www.ti.com/lit/an/spra953c/spra953c.pdf 中的公式结合使用 

    以求解环境温度范围。 (第5页)。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师