各位专家、您好!
我会询问如下主题中的相关问题。
https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/843891/3124507#3124507
客户测量了随附文件中的输出电流和电压。 您是否会评论这是正常行为?
TPS82130_question (20200218).xlsx
此致、
福吉瓦拉
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家、您好!
我会询问如下主题中的相关问题。
https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/843891/3124507#3124507
客户测量了随附文件中的输出电流和电压。 您是否会评论这是正常行为?
TPS82130_question (20200218).xlsx
此致、
福吉瓦拉
您好、Kris - San、
客户通过添加0.22欧姆电阻进行了测量。 请参阅随附的文件、图4。 根据测量结果、TPS82130的低相位裕度似乎会受到影响。 您是否有任何想法来解决这种现象? 请注意、当输出电压设置为3.3V 时、会导致这种现象。 客户从未在输出电压为1.8V 时看到过这种现象。
TPS82130_question (02192020).xlsx
此致、
福吉瓦拉
您好、Kris - San、
负载为 FPGA 和 SSD、因此不包含 LDO 和 DCDC 转换器。 请参阅随附的文件、该文件显示了客户电路板方框图。 请尝试重复客户的现象吗?
此致、
福吉瓦拉
TPS82130_question (02252020).xlsx
Fujiwar-san、
我在今天针对3.3V 输出进行了修改的 TPS82130EVM 上进行了一些测量。
条件与客户设置不完全相同、但希望分享我到目前为止观察到的情况。
以下波形是使用大约18英寸(45cm)电缆将输出连接到电子负载但未施加负载时的波形:
我没有看到任何反向电流返回到 TPS82130 EVM。
作为第二项测试、我使用相同长度的电缆将3.3V 输出连接到第二个 TPS82130的输入、该 TPS82130具有68uF + 10uF 输入电容器、但禁用了负载 EVM (使用 EN 引脚接头)。 我也看不到任何反向电流。
在客户的设置中、5cm 电缆是否绞合在一起以最大程度地减小环路面积?
客户电路板上的负载电路是已启用还是已禁用?
Kris
KRUS-SAN、
客户提到、您的测量结果显示负电流为随附文件。 你怎么看?
TPS82130 (03042020).xlsx
在客户的设置中、5cm 电缆是否绞合在一起以最大程度地减小环路面积?
=>否
客户电路板上的负载电路是已启用还是已禁用?
=>负载已启用、但负载电流不会流动太多电流。
此致、
福吉瓦拉