This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82130:启动时的行为和低主电流

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/881203/tps82130-behavior-at-start-up-and-low-lord-current

器件型号:TPS82130

各位专家、您好!

我会询问如下主题中的相关问题。
https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/843891/3124507#3124507

客户测量了随附文件中的输出电流和电压。 您是否会评论这是正常行为?
TPS82130_question (20200218).xlsx


此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwar-san、

    根据我们之前的线程、负载电流非常小、只有50mA 或3.3V/0.05A = 66ohm 负载、因此相对于负载、额外的1 Ω 电阻器非常小。 第二个波形更符合我对电流的预期。

    客户是否可以尝试使用较低的串联电阻值来查看对测量电流的影响、例如0.1欧姆和0.5欧姆?

    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kris - San、

    客户通过添加0.22欧姆电阻进行了测量。 请参阅随附的文件、图4。 根据测量结果、TPS82130的低相位裕度似乎会受到影响。 您是否有任何想法来解决这种现象? 请注意、当输出电压设置为3.3V 时、会导致这种现象。 客户从未在输出电压为1.8V 时看到过这种现象。

    TPS82130_question (02192020).xlsx

    此致、
    福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fujiwar-san、

    我假设 EVM 未修改(3.3V 输出电压的反馈分压器除外)。 客户电路板上的3.3V 输出驱动是什么? 电路板上的电容是多少?

    在终端应用中、TPS82130是否会位于通过5cm 电缆连接到另一个电路板的单独电路板上?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kris - San、

    是的、您的假设是正确的。 TPS82130EVM 的负载(3.3V 输出)为客户电路板。 负载电容约为100uF。 客户电路板负载与 TPS82130的电路板相同。

    此致、
    福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwar-san、

    感谢您提供相关信息。 100uF 负载电容器不应成为问题、但客户电路板上还有什么其他问题? 它是 LDO 还是其他由3.3V 电源供电的转换器?

    我将在周四之前出差、但当我返回时、我可以尝试重复设置并进行一些测量。

    谢谢、
    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kris - San、

    负载为 FPGA 和 SSD、因此不包含 LDO 和 DCDC 转换器。 请参阅随附的文件、该文件显示了客户电路板方框图。 请尝试重复客户的现象吗?

    此致、
    福吉瓦拉

    TPS82130_question (02252020).xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fujiwar-san、我刚回到办公室、需要一些时间来研究这个问题。 我将在下周初提供更新信息。 如有需要、请随时通过电子邮件直接向我发送任何其他详细信息。 感谢您的耐心!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fujiwar-san、

    我在今天针对3.3V 输出进行了修改的 TPS82130EVM 上进行了一些测量。

    条件与客户设置不完全相同、但希望分享我到目前为止观察到的情况。

    以下波形是使用大约18英寸(45cm)电缆将输出连接到电子负载但未施加负载时的波形:

    我没有看到任何反向电流返回到 TPS82130 EVM。

    作为第二项测试、我使用相同长度的电缆将3.3V 输出连接到第二个 TPS82130的输入、该 TPS82130具有68uF + 10uF 输入电容器、但禁用了负载 EVM (使用 EN 引脚接头)。 我也看不到任何反向电流。

    在客户的设置中、5cm 电缆是否绞合在一起以最大程度地减小环路面积?
    客户电路板上的负载电路是已启用还是已禁用?

    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    KRUS-SAN、

    客户提到、您的测量结果显示负电流为随附文件。 你怎么看?

    TPS82130 (03042020).xlsx


    在客户的设置中、5cm 电缆是否绞合在一起以最大程度地减小环路面积?
    =>否

    客户电路板上的负载电路是已启用还是已禁用?
    =>负载已启用、但负载电流不会流动太多电流。


    此致、
    福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fujiwar-san、

    我在结果中没有看到问题。 请帮助我了解客户的顾虑。 他们在 EVM 上的 TPS82130输出端或电路板上的负载端是否会看到不可接受的电压纹波或其他不良性能?

    让我直接向您发送电子邮件、我们可以根据需要进行离线讨论。