This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65251:负载期间输出电压不稳定

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/875640/tps65251-unstable-output-voltage-during-load

器件型号:TPS65251

你好!

我在输出上的电压不稳定时面临一个大问题。

我已计算出 BUCK1上的12V/3A、BUCK2上的7V/2A 和 BUCK3上的5V/2A 转换器。

当没有负载时、所有输出电压都是正确的。 但是、当我尝试从 BUCK3等器件中消耗超过450-500mA 的电流时、转换器开始不稳定。  

在不稳定运行期间、输出上的所有电压都会下降、BUCK3电压看起来像方波。

我也会尝试对其他输出施加一些负载、但我需要帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS65251具有3个输出电源轨。 请帮助执行以下测试:

    EN1、EN2、拉至低电平、检查 BUCK3、稳定与否

    EN1、EN3拉低、检查 BUCK2、稳定与否

    EN2、EN3拉低、检查 BUCK1、稳定或不稳定

    分享您的测试结果以进行分析

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jason

    我们是 Konrad 的同事。 您提供的建议尚未产生结果。 请提供稳定性方面的建议。 时间周期类似于40ms

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    似乎进入 OCP 状态。 检查 R_LIM1/2/3值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jason

    我们检查了电阻、它符合数据表中的规格。 因此、它不应达到过流保护。 负载几乎为400mA (当我们进行测试时)、它应该能够达到3A

    还有其他建议吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生  

    尝试拆下前馈电容 C211、C214、C215、然后再次测试。  

    BTW、输入电压是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已上拉所有 EN 输入、现在看起来更好。

    但我仍然面临一些问题。  

    我已将 Rlim1电阻器100k 更改为在12V 时为输出1编程3A 最大电流。

    我为电路提供14.4V 电压。

    我可以使用12V 电压在输出1上达到大约1.3A 的电流、但电压会下降。

    有什么想法吗?

    我也在检查其他输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:

    降压1设置:12V/3A (100k Rlim1电阻器)在负载电流约~1.3A 时会失去稳定性

    降压3设置:5V/2A (120k Rlim3电阻器)在负载电流约~1.02A 时会失去稳定性

    我没有机会检查 BUCK 2、因为在 BUCK 3测试期间失去稳定性后、转换器似乎已损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Konrad  

    它听起来像是 IC 触发过热保护。  

    在您的应用中、当 Vin=14.4V 时、输出电压(5V、7V、12V)为高电平、 占空比很大、这意味着高侧 MOSFET 在每个周期中都会导通更多时间。  

    您可以在 EC 表/下面看到、高侧开关的导通电阻比低侧开关大、因此您的应用将会产生大功率损耗、这将导致 IC 触发过热保护。  

    IC 不稳定时、您是否在大负载下具有波形? 包括 Vout1、LX1和放大。