This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM9061-Q1:使用 LM9061进行热插拔

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM9061, LM5069, LM5066, LM5050-1-Q1, LM5060-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/883677/lm9061-q1-using-lm9061-for-hotswap

器件型号:LM9061-Q1
主题中讨论的其他器件:LM9061LM5069LM5066LM5050-1-Q1LM5060-Q1

尊敬的先生:

我使用 LM9061对市电和电池两个电源进行热插拔、以交换24V 电压。
我使用两个 LM9061来驱动两个 MOSFET。我使用 N 通道 MOSFET 的源极引脚作为电池输入、而漏极引脚用作热插拔输出。
我们从微控制器获取的使能信号。MOSFET 的漏极引脚连接到 LM9061的 VCC 引脚。
LM9061的阈值引脚连接到源极、LM9061的 SENSE 引脚连接到 MOSFET 的漏极。
此 IC 可用于此类应用。请验证并确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murthy、

    外部 FET 的体二极管将为输出提供路径?

    您能否分享您的应用用例和终端系统详细信息、以建议合适的解决方案

    什么是电压和电流电平?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、SIR、外部 FET 的体二极管将提供输出路径、以确保在 MOSFET 更改输入源之前电流不会中断负载。
     
    如果考虑工作电压、我们有两个要求
    第一个要求
    工作电压:50V DC
    工作持续电流:80A
    第二个要求
    工作电压:34V DC
    工作持续电流:80A
    它将为无刷直流(BLDC)电机供电
    如果需要、我们准备为 LM9061提供单独的电压源。
    此致
    Murthy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murthy、

    感谢您提供详细信息。  

    对于 ORing 两个电源、请使用 ORing 控制器 LM5050或 LM74700

    对于高电流热插拔保护、请使用 LM5069或 LM5066

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murthy、

    如果您对上述建议还有任何疑问、敬请告知。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生

    ORing 和热插拔将为负载提供不间断电源。

    但在二极管 Oring 中、它将选择最高电压。
    在热插拔中、我们可以决定源的优先级。

    在热插拔中、高侧 N 沟道 MOSFET 漏极连接到输入端、源极连接到输出端。

    在二极管 ORing 高 N 通道中、MOSFET 源极连接到输出端、漏极连接到输入端。

    对吗?

    先生、我想尝试原型设计上的两种配置。

    1.LM5050-1-Q1 (我想用于二极管 ORing)。

    2.LM5069 (我需要通过禁用电流感应、欠压和过压保护来实现一些应用电路。我的应用中不需要这些保护)。


    我需要启用和禁用功能、以便能够通过数字逻辑控制 IC。

    LM5066在我的应用中的运行看起来很复杂。

    此致

    Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murthy、

    ORing 和热插拔将为负载提供不间断电源。 但在二极管 Oring 中、它将选择最高电压。 在热插拔中、我们可以决定源的优先级。 在热插拔中、高侧 N 沟道 MOSFET 漏极连接到输入端、源极连接到输出端。 在二极管 ORing 高 N 通道中、MOSFET 源极连接到输出端、漏极连接到输入端。

    对吗?

    Rakesh->正确。

    1.LM5050-1-Q1 (我想用于二极管 ORing)。

    Rakesh->好的

    2.LM5069 (我需要通过禁用电流感应、欠压和过压保护来实现一些应用电路。我的应用中不需要这些保护)。

    我需要启用和禁用功能、以便能够通过数字逻辑控制 IC。  LM5066 在我的应用中的运行看起来很复杂。

    Rakesh->理解。 然后使用简单控制器 LM5060-Q1  

    此致、Rakesh