主题中讨论的其他器件:LM9061、 LM5069、 LM5066、 LM5050-1-Q1、 LM5060-Q1
尊敬的先生:
我使用 LM9061对市电和电池两个电源进行热插拔、以交换24V 电压。
我使用两个 LM9061来驱动两个 MOSFET。我使用 N 通道 MOSFET 的源极引脚作为电池输入、而漏极引脚用作热插拔输出。
我们从微控制器获取的使能信号。MOSFET 的漏极引脚连接到 LM9061的 VCC 引脚。
LM9061的阈值引脚连接到源极、LM9061的 SENSE 引脚连接到 MOSFET 的漏极。
此 IC 可用于此类应用。请验证并确认。