This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EMB1499Q:EN 从 EMB1428Q 变为高电平后、DONE 保持高电平

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: EMB1499Q, EMB1428Q

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/875479/emb1499q-done-stays-high-after-en-from-emb1428q-goes-high

器件型号:EMB1499Q
主题中讨论的其他器件: EMB1428Q

请告知、

我有由外部 MCU 控制的 em1402em。 在所有开关关闭且 EN 信号变为高电平至1.02V 时、EMB1428可在电池选择方面正常工作。 从 SPI CMD 开始、用于开始平衡电池1的回复代码为0x81:在 EMB1428仍等待完成转换(上升沿或下降沿)的情况下、CS 下降沿。

在 CMD 0x00上、前一帧的返回代码为0xA0、表示没有错误、并且关闭指令可以正常工作。

在 EN 变为高电平后、EMB1499Q 的值为:

EN = 1.02V
VSET = 1.8V
FAULT0 = 12V
FAULT1 = 12V
FAULT2 = 12V
DONE = 12V


CELPLUS 至 GNDF = 3.21V
VSENSE_HS 至 GNDF = 0V

Vinf=PVINF 至 GNDF = 12V 隔离

VINA=VINP 至 GND = 12V

看起来 EMB1499处于关断模式。 我无法弄清其中的原因。 所有值都保持在范围内。 我有3个板、它们都具有相同的功能。

请帮助。 任何建议都将有所帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kostadin、  

    感谢您的提问。 我将回顾这一点、并在接下来的几天内返回给您。

    此致、

    Leslie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kostadin、

    我查看了您提供的数据。 我注意到 EN 引脚上的电压过低。 这是一个5V CMOS 逻辑引脚。 EN 上的1.02V 电压不足以使 EMB1499Q 器件将其识别为高电平、我认为这就是为什么它不将 DONE 引脚拉低的原因。  

    要进一步调试、您能否使用示波器探测这些线路并提供以下图表:

    • 包含 EN (恰好位于 EMB1499Q 引脚)、DONE、DIR、DIR_EN 信号的图。
    • 然后是相同的信号、但在 EMB1428Q 引脚上探测 EN。  

    我建议您在发送 MCU 命令开始平衡以及 MCU 命令打开开关时捕获这些图。 我想看这两个问题、因为我不确定您为什么在这两种情况下都看不到相同的故障。

    此致、

    Leslie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kostadin、

    我们希望与您联系、了解建议的调试过程是如何进行的。 如果您有任何结果、请告知我们!

    此致、

    Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kostadin、

    我将关闭此主题、因为已经5天了、如果我们提供了帮助、请单击"已解决"按钮、如果您有其他问题、请打开新主题。

    此致、

    泰勒