This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61096A:反馈引脚电压

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61096A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880201/tps61096a-feedback-pin-voltage

器件型号:TPS61096A

我运行的是一款输出电压为6.5V 的轻负载 TPS61096A。  反馈网络中的 R1和 R2分别为10k 和1.82k。  我在该引脚上看不到非常稳定的电压。  它看起来更像是方波。  当 Vout 看起来主要是具有一点纹波的直流电压时、我不确定为什么会如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    输入电压和负载条件是什么? 没有加载时是否存在问题?

    请将 Vin、SW 与 Vout 一起测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    负载可能为12mA。

    蓝色表示开关、绿色表示 Vin、品红色表示 Vout、青色表示 FB 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    很抱歉、我对颜色有点困惑。 只需再次检查通道2是 Vin 还是 FB?

    根据您之前的帖子、Vout 是正方形的、对吧?

    根据 SW 信号、转换器似乎运行不好。 首先、您是否可以检查焊接和组件的状况、然后分享原理图和布局供我检查。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1开关

    输入电压为2V

    3 - FB

    4V 输入电压

    我担心 FB 引脚上的方形行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    我仍然很困惑。

    您是否可以再次确认信号。 否则、很难相信 FB 太高。(如果没有焊接或损坏问题。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、

    1开关

    2 - FB

    输出电压

    4V 输入电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    您是否可以先检查焊接和组件的状况、然后分享原理图和布局供我检查?

    FB 应遵循 Vout、因为它仅通过分压电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的所有 PCB 都具有相同的功能。  我还购买了 TPS6109A 评估板、其行为相同。  我确实注意到、在数据表的方框图中、器件中有一个 FET 将 VOS 连接到 VOUT。  它似乎由控制器驱动。  那么、这可能是正常的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    内部 FET 具有寄生二极管、因此当 VOUT 足够高时、VOSNS 不会为零。

    除了 FB 信号外、SW 信号也是有线信号。 您是否在 EVM 上观察到相同的现象?

    我想仔细检查一下我们的实验。 但不幸的是、我团队的实验室目前不可用。 可能还需要一个星期。 请耐心等待。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    我今天刚到办公室。 请问您这边是否有更新? 如果这种现象与以前相同、我将准备工作台在我的一侧进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 TI 和我的设计的评估板上仍然看到相同的行为

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    很抱歉让你久等了。 我与团队进行了核对,并再现了类似的现象。

    功能方框图中的 P-FET 是一个简化符号。 实际电路更复杂、它将切断从 Vout 到 VOSNS 的路径、以减少功率损耗。 再次抱歉让您感到困惑。