This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何选择隔离式充电器 IC?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25619, BQ25896, BQ25616, BQ25611D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/872233/how-to-choice-the-isolated-charger-ic

主题中讨论的其他器件:BQ25619BQ25896BQ25616BQ25611D

您好!

我们希望设计隔离式交流/直流充电器。 如何选择器件型号?

要求:

  • 恒定电压:3.6 ~ 5V (我们希望通过 MCU 进行调节)
  • 恒定电流:1A 最小
  • 输入:110Vac /220VAC
  • 隔离式

此致、

Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    TI 不生产单个 IC、隔离式交流/直流电池充电 IC。   http://www.ti.com/reference-designs/index.html 上可能提供了一些具有多个 IC的参考设计。

    或者、如果您找到提供< 20V 输出的隔离式交流/直流转换器、我可以帮助您找到充电器。  我们有两种类型的充电器:

    1.在没有输入电源时,充电器的输入被传递给系统,电池补充系统

    2.充电器的输入被降压以提供至少一个最小系统电压(例如3.6V),但是系统电压跟随电池电压直至达到最大电池电压

    此致、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我们的要求如下:

    • 当充电器 Vin = 0V 时功耗较低。 关闭充电器并 防止 电池"回流"。
    • 当充电器输入电压从0V 上升至 正常电压时、开始充电。
    • 充电器 Vin=12VDC。  

    您更喜欢哪种充电器 IC?

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    我推荐 BQ25619。 当 VIN 被移除时、它具有低 IBATHIZ、反向阻断 、SYS 引脚上的 I2C 可控 MINSYS 电压和 BAT 引脚上的 BATREG 电压。  请记住、SYS 是 MINSYS 或 V (BAT)中较高的值、因此绝不能超过5V。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我们希望将 Const 电流增加到3A。 你有什么建议吗?

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arron:

    在同一系列中、BQ25611D 主机控制型和 BQ25616 独立型充电器均为3A 充电器。  如果您有主机并需要集成 ADC、BQ25896是另一种选择。

    此致、

    Jeff