This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24250:充电不会停止

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25618
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/883966/bq24250-charging-wont-stop

器件型号:BQ24250
主题中讨论的其他器件:BQ25618

您好!

请帮助我帮助我的客户(如果需要、请离线)发现以下奇怪行为。
需要您的专业知识。 谢谢!

B.R/ M.A.M

"目前、我们设计中的电池充电器不会停止充电(更改状态变为完成)、即使充电电流已经低于配置的终止值(在本例中为50)。
发生计时器故障、因此在这种情况下、我们无法区分好电池和缺陷电池。
电池非常健康。

下面是我们的充电器配置
   properties.watchdogEnable = false;
   properties.currentLimit= Charger2000;
   properties.statEnable = true;
   properties.chargeTerminationEnable = true;
   properties.chargeEnable = true;
   properties.hiZEnable = false;
   properties.regulationVoltage = 4040;//!< 404040mV、在新电池上约为1000mAh
   properties.chargeCurrent = 900;//!< 900mA
   properties.terminationCurrentThreshold = 50;//!< 50mA
   properties.lowChargeEnable = true;
   properties.dpdmEnable = false;
   properties.vdpm = 4200;//!< 4200mV
   properties.slimTimerEnable = false;
   properties.timerLimit= Timer6H;
   properties.sysoffEnable = false;
   properties.tsEnable = true;
   properties.OVP = OVP6V5;
   properties.clearVdp = true;
   properties.forceBatteryDetect = false;
   properties.forcePtm = false;"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 M.A.M:

    BAT 引脚上的测量值是多少?  您能否 提供 状态寄存器值?  如果任何其他 DPM 环路(VINDPM、IINDPM、散热)处于激活状态、充电器会自动禁用终端。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    M.A.M 正在帮我解决这个问题。

    在充满电条件下测量的电池电压约为4.03伏。

    我将一个 MCU 连接到充电器、以对其进行配置并提取参数。

    这些是我的充电序列。

    • 初始配置 I SET 寄存器[1-7]: 0x00、0x5C、0x6C、0x42、0x20、 0x28、0x30
    • 充电开始、我禁用寄存器5上的 LOW_CHG 并将充电电流设置为500mA (我们的系统有2个900/500mA 选项)。 拉寄存器状态返回 0x10、0xDC、0x6C、0x02、0x00、 0x28、0x20。
    • 30分钟后、我们在 寄存器5上启用 LOW_CHG。 拉寄存器状态返回 0x10、0xDC、0x6C、0x02、0x20、 0x28、0x20。
    • 即使电流低于终止设置、充电仍会继续、直到触发安全计时器(6小时)。
    • 发生计时器故障。 拉寄存器状态返回 0x37、0xDC、0x8C、0x02、0x20、 0x28、0x20。

    您可以看到 DPM 循环均未激活(寄存器5)、并且我在初始配置时未启用它。

    请分享您对此问题的建议。

    谢谢、

    Jefri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jefri、

    当低通道位被置位时、终止被自动禁用。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我试过它、它工作正常。 一旦电流低于配置的值、充电就会停止。

    我只需要禁用低电流充电。 但是、除了禁用它之外、还有其他方法吗?

    我的意思是、如果可能、我们希望保持低电流充电。

    谢谢、

    Jefri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jefri、

    遗憾的是、如果启用了低电荷、则无法启用终端。  如果您有一个 ADC 或其他可以报告 V (BAT)=VBATREG 时的电路(即充电器处于 CV 模式、这意味着电流可能已经低于325mA)、则可以禁用低电荷模式以实现正确的终端。

    我们有一款全新的充电器 BQ25618/9、它具有非常低、非常精确的充电终止功能以及仅电池模式下的低泄漏电流。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我也尝试过您的建议、结果相当好、我们的电路上有电池电量监测计。

    感谢 Jeff 和 M.A.M 帮我解决问题、我真的很感激。

    此致、

    Jefri