This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22913BEVM-656:tps22913

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22913, TPS22915
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/883146/tps22913bevm-656-tps22913

器件型号:TPS22913BEVM-656
主题中讨论的其他器件:TPS22913TPS22915

尊敬的先生:

我们在光学收发器中使用 TPS22913B、但存在 Vin 浪涌电流问题:

相关原理图和浪涌电流测试如下:

e2e.ti.com/.../Question-material-for-TI-forum.pdf

问题:

第一个浪涌电流峰值的根本原因是什么?

2.如何删除或减小此浪涌电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GJ、

    感谢您访问 E2E 论坛!

    从波形中、我可以看到在器件实际导通之前、VIN 处出现浪涌电流尖峰。 原因可能是输入电容器在通电时消耗浪涌电流对其进行充电。 通过测量输出端的电流、您可以观察此浪涌电流尖峰是否会对任何下游负载产生影响。

    为了进一步解决此问题、我需要在发生此事件时使用 Vin、Vout、Von 和电流进行示波器捕获。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andy、

    感谢您的反馈。

    我们在移除输入电容器 C33的情况下得到了该结果。 请参阅最后一封电子邮件中随附的 pdf 文件:组件的实际选定值为:L9:0欧姆短接;  C27:NC;  C31:0.1UF;  C33:NC

    但第一个浪涌电流尖峰仍然存在。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Micheal:

    感谢您的澄清。

    为了能够帮助您解决此事件的故障、我必须获取我之前提到的信息、包括事件发生时的 VIN、VOUT、von 和电流的示波器截图。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andy、

    我们没有用于测试 VIN、VIOUT、VON 的合适设备。 请为我提供 PSpice PDF 文档吗? 包括 tps22913B 和 tps22915B。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您可以从 TI.com 产品页面上的"设计和开发"选项卡下载我们的 PSpice 文件。 以下是将带您直接进入此选项卡的链接。

    TPS22913 - www.ti.com/.../toolssoftware

    TPS22915 - www.ti.com/.../toolssoftware

    如果没有 VIN、VIOUT 和 von 的示波器截图、很难推断器件发生了什么情况、但以下是几个问题、可能允许我就我认为问题可能是什么提出一些建议:

    1.第一个浪涌电流是否在上电事件期间出现? (例如、电源在 VIN 处打开、电源在 ON 引脚上打开)

    2.是在器件输入端或输出端测量的浪涌电流。

    3.任何其他资料都将有所帮助。 从示波器屏幕截图中、我看到浪涌电流在器件实际开始传导电流(即器件已启用)之前大约5ms 发生、因此我只想了解在首次浪涌电流时发生的情况。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andy、

    问题已解决。 感谢您的支持!