This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2H160-Q1:启动期间的电压振荡

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2H160-Q1, TPS2H160EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/875793/tps2h160-q1-voltage-oscillation-during-start-up

器件型号:TPS2H160-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS2H160EVM

您好!

在启动期间观察到电压振荡、如下文件所示。

e2e.ti.com/.../TPS2H160_2D00_Q1-Oscillation.xlsx

当 TPS2H160A-Q1被禁用时、不会观察到。

您是否见过此类症状?

如果您有任何疑问、请告诉我。

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuramochi-San、

    负载侧是什么样子、TPS2H160-Q1上配置的电流限制是什么? 通常、当负载上由容性/电感负载引起的浪涌电流较大时、由于电源无法处理瞬态输出负载电流、电源侧会出现振铃。

    此外、输入端还有直流/直流转换器的器件型号吗? 此处提供了系统连接方式的原理图也会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothime-San、

    感谢您的支持。

    我有其他信息。

    在 Vs 和 OUT 短路条件下不会观察到该振荡、如下所示。

    e2e.ti.com/.../TPS2H160_5F00_1.pptx

    因此、我认为该振荡不是由负载和直流/直流转换器产生的、而是由 TPS2H160-Q1产生。

    我还在附加文件上创建了连接、电流限制设置为0.5A (RCL=8 3.9kΩ Ω)。

    您认为这种振荡的原因是什么?

    如果您需要更多详细信息、请直接与我联系(kuramochi-t@macnica.co.jp)。

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothime-San、

    这是如何取得进展的?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuramochi-San、

    您是否有关于 TPS2H160的一切连接方式的原理图?  这在 TPS2H160-Q1中是不可重现 的、因此我认为 TPS2H160-Q1的连接方式存在问题、或者任何上行/下行电源问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothime-San、

    遗憾的是、我发送的 TPS2H160-Q1相关原理图中只有一部分是可以共享的。

    如前一篇文章所述、在 Vs 和 OUT 短路条件下不会观察到该振荡、因此我认为这是 由 TPS2H160-Q1引起的。

    您是否有任何想法来证明 TPS2H160-Q1不是原因?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuramochi-San、

    我今天可以在实验室中使用 TPS2H160EVM 进行测试、以验证我们部件的行为并排除 TPS2H160侧的任何问题。 然而、为了使测试有意义、有关 TPS2H160-Q1连接方式的原理图将会有所帮助。 负载条件(电感、电容、电阻等) 也会使该测试最具成效。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothime-San、

    感谢您的支持。

    >负载条件(电感、电容、电阻等) 也会使该测试最具成效。  

    负载位于 FPC 板上并通过连接器进行连接。

    请参阅随附的文件。

    e2e.ti.com/.../3821.TPS2H160_2D00_Q1-oscillation.xlsx

    此致、

    Kuramochi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuramochi-San、

    在这种情况下、器件在开通阶段上升时是否可能进入欠压锁定状态? 这里的标称电流为4.08V、非常接近数据表中指定的器件最大欠压锁定4V。

    对于直流/直流降压转换器、当电流被开关拉时、将存在固有延迟。 我猜在静态电流(浮动条件)和负载电流(负载条件)之间、直流/直流上的电流/电压纹波会导致开关进入欠压锁定。  

    以下是几个快速说明:

    • 您是否还可以使用示波器捕获在开关输出上消耗的电流?  
    • 尝试仅在直流/直流转换器完全斜升且稳定后启用 TPS2H160

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothime-San、

    >器件在开通阶段上升时是否可能进入欠压锁定状态?  

    您的推理正确。

    通过增加输入电容、这个症状得到了改善。

    感谢您的大力支持!!!  

    此致、

    Kuramochi