This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 降压/升压双路输出

Guru**** 2552110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61089, TPS63802, TPS63806, TPS63020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/881776/buck-boost-dual-output

主题中讨论的其他器件:TPS61089TPS63802TPS63806TPS63020

您好!

我正在寻找具有双路输出的降压/升压稳压器。 规格如下:

输入:2.7-5/12V (通常由锂离子电池供电)。

输出:3.8V@3.5A、3.3V@250mA。

我在产品选择中找不到。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您发帖。  借助反激式拓扑或具有耦合电感器的双输出 SEPIC、可以更轻松地实现这种声音。  功率级别和电压级别可能需要一个转换器、而不是控制器。  让我将其转发给我们的转换器 IC 专家。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    如果我理解正确、我建议输入电源是锂离子电池或12V  

    升压转换器 TPS61089至6V 输出、然后将12V 输入连接到升压的输出。 为下游负载供电时、12V 具有更高的优先级。

    从6V~12V 输入到3.8V 输出、我们需要一个3.5A 降压转换器来生成3.8V。 3.5V 输出可以是3.8V 至3.5V 范围内的 LDO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想你把我的问题弄错了。

    输入将为锂离子电池、即2.85-4.2V、输出:a) 3.8V、2A 和 b) 3.3@250mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    那么解决方案就更简单了。 您可以将低电压降压/升压  http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps63810.pdf 用于3.8V、然后将 LDO 用于250mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    I2C 是否是强制性的? 如果未使用、可保持右开?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、有任何更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我建议通过电阻器上拉高电平、但如果没有 I2C、您无法将 VOUT 更改为3.8V。

    此应用中使用了什么3.8V 2A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用于蜂窝式模块的3.8V、2A。

    我认为输出电压是通过反馈引脚设置的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我认为该器件应更改为 TPS63802。 但是、该器件在2.85V 输入至3.8V 输出范围内的最大输出电流约为2.1A。 您认为3V 最小输入对您的应用是可以的吗? 否则、它将需要两个降压/升压转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3V 最小值正常、 TPS63020QDS 怎么样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Lakshminarayana、

    正如 Jasper 所建议的、TPS63802可用于最小输入电压、但要求有些松散。

    或者、您可以考虑 TPS63806、它在 Vout = 3.6V、Vin = 2.8V 时可支持高达3A 的电流。TPS63806类似于 TPS63802、但电流限制增加、采用芯片级封装。

    您希望持续最大输出电流为2A、还是仅需要脉冲?

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milos、

    2A 只是一个脉冲、平均电流将更小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Lakshminarayana、

    请查看 TPS63802数据表、图14和 TPS63806数据表、图17、了解 Vout = 3.6V 时的最大输出电流。TPS63802具有比 TPS63020更高的输出电流能力。 TPS63020将无法支持您的负载。

    TPS63806应能够处理您的负载、但采用的芯片级封装不如 TPS63802的 DFN 封装易于处理。 在任何情况下、我都可以在两个器件上测试您的负载。 请告诉我您的2A 脉冲的长度是多少?  

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milos、

    谢谢你。

    "  您能告诉我您的2A 脉冲的长度是多少? "通常持续几微秒(us)-(蜂窝2G)。

    有关 TPS63802的问题、请在引脚说明中查询 MODE 引脚-设置低电平用于 PFM (节能模式-高效率用于降低电流)、设置高电平用于 PWM 模式。

    但在图17效率与输出电流间的关系图中、模式是高电平、PFM? 和最高效率?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lakshminarayana、

    对于省电模式、MODE 引脚需要设置为低电平。 引脚说明表正确、图像中的说明不正确、将在下一个数据表修订版中更正、抱歉。

    高电流脉冲的长度可能受热管理的限制。 因此、即使数据表中的图14显示 TPS63802在输入电压= 3V 时可支持2.5A 电流、但如果器件过热、电流容量也会降低。 但是、如果脉冲长度低于毫秒、就不会出现任何问题。

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供相关信息。

    设计完成后、能否以 Gerber (通过 private)形式发送布局文件?

    )

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lakshminarayana、

    当然。 请确保您遵循数据表中的指南。  

    此致、
    密耳