This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Infineon 部件替代产品

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD18543Q3A, CSD88539ND, CSD18541F5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162802/infineon-part-alternative

主题中讨论的其他器件:CSD18543Q3ACSD88539NDCSD18541F5

对于 Infineon 的双路 NchFET"BSO604NS2"、我们可能不会有 P2P 第二源替代方案、我们会...?

https://rocelec.widen.net/view/pdf/eha3ggj67h/INFNS11930-1.pdf?t.download=true&u=5oefqw 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    感谢您的查询。 CSD88539ND 是一款 P2P 60V 双路 NFET、在 VGS = 10V (28mΩ Ω 与35mΩ Ω 最大值)时具有较低的导通电阻。 请注意、CSD88539ND 要求 VGS >= 6V、而竞争产品的额定电压低至 VGS = 4.5V。 TI 器件不符合汽车标准、也没有计划在其上完成自动认证。 其他替代方案:2个 CSD18541F5 60V F5 FemtoFET、导通电阻更高、但尺寸更小;2个 CSD18543Q3A 60V NFET、采用3x3 SON 封装、导通电阻更低。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    John Wallace

    TI FET 应用