This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54202:符合 TPS54202 FCC SDoC 标准的正确原理图和布局是什么?

Guru**** 2559080 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00947, TPS54202, TIDA-00949

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/875142/webench-tools-tps54202-whats-the-proper-schematic-and-layout-to-pass-fcc-sdoc-for-tps54202

器件型号:TPS54202
主题中讨论的其他器件: TIDA-00947TIDA-00949

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、我在切换电源时感到很乞丐。 我需要能够通过 FCC SDoC 标准的开关稳压器。 在数据表中、我找到了一个建议的 PCB 布局、在 webench 设计工具中、我获得了不同的 PCB 布局。 现在、我找到了使用 TPS54202的 TIDA-00947、它给出了与 webench 不同的原理图(用于 fb 引脚+输入 滤波器的不同电阻值以通过传导发射测试)。 我很困惑。 我希望有人可以帮助我或直接选择合适的原理图+布局来通过 FCC SDoC。 我的输入电压为14V 电池、输出需要3.3V 电压、电流0.1-0.5A、我正在使用蓝牙为支持32wroom 模块供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您的 PCB 尺寸 没有限制、请使用数据表中的布局建议。  您可以上传原理图和布局以供查看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、它有一些尺寸限制、这就是我决定使用与 https://www.ti.com/tool/TIDA-00949类似的原理图/布局的原因。 您能否检查布局  并告诉我您的想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、迪维达斯、

    您可以直接在本主题中附加原理图/布局文件吗?  TI 策略阻止公共文件共享服务。 我无法在云中访问您上传的文件。

    我只附上了如下参考布局:

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../layout_2B00_schematic.rarHi、我希望这种格式已经足够了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你怎么看?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、迪维达斯、

    请检查我的以下输入:

    1. C6应连接在 BOOT 引脚和 SW 引脚之间、而在原理图中、C6连接在 BOOT 引脚和输出引脚之间。

    2. 在输入电容器侧添加一个电解电容器作为阻尼器件。 有关详细的设计过程、请参阅应用手册: http://www.ti.com/lit/an/snva489c/snva489c.pdf

    3. 关于布局,请参阅下面我随附的捕获:

    a.使 C10尽可能靠近 VIN 和 GND 引脚(与下面 C3的捕捉相同)
    b: 两个反馈电阻 R5和 R6必须靠近 FB 引脚。 将 C7直接与 R5并联。 如果负载上的 VOUT 精度很重要、请确保在负载上检测 VOUT。 将 VOUT 感应路径远离噪声节点、最好通过屏蔽层另一侧的层。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您抽出时间进行检查。 看起来我将彻底修改我的布局。 我尝试复制您提供的布局。 您是否有机会为您的二手布局提供原理图? 我是否还需要电解电容器作为滤波器、因为 TIDA-00949显示它可以使用小型滤波器 L+C (L=5uH、C=10uC)通过发射测试、并且我需要节省空间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、迪维达斯、

    请从附件中找到我的原理图和布局文件、我使用 Altium Designer 进行布局。  

    至于附加的 LC 输入滤波器、我建议在出现任何稳定性问题时添加一个47uF 电解电容。 或者为了节省空间、 一个与一个小电阻器串联的陶瓷电容器是一个不错的选择。(

     e2e.ti.com/.../TPS54202EVM.zip

    。 与小型电阻器串联的陶瓷电容器可能是一个不错的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我已经调整了原理图并添加了阻尼滤波器、我认为它应该足够滤波。

    1.我想你的意见是否稳定呢? 2.我是否需要 C12?     L2=10uH、L3=22uH;R7=0.5 Ω;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、迪维达斯、

    请检查我的以下输入:

    1.没关系,你可以从这个开始。 我建议 为 C4和 R7留出位置、并根据测试结果调整该值。

    2.需要 C12、并且应靠近 VIN 引脚和 GND 引脚放置。 C10也应靠近 VIN 引脚和 GND 引脚放置。

    C7=100pF 也可以调整为56pF。

    谢谢。