This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 双路降压转换器的器件建议

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/883207/device-suggestion-for-dual-buck-converter

主题中讨论的其他器件:TPS54061

大家好、团队、

我的客户正在寻找具有以下规格的双路降压转换器:

双路降压–24V DC 至+15V、>60mA、 3.3V@200mA

电压转换器-+15V 至-15V、10mA >用于运算放大器双电源

您能不能帮助您为相同器件指定最佳 TI 器件。