This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3851:TPS3851G18EDRBR:当 WDI 在250ms 导通时间和1s 关断时间内切换时,会发生复位

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/870369/tps3851-tps3851g18edrbr-reset-is-happening-when-wdi-is-toggled-with-250ms-on-time-and-1s-off-time

器件型号:TPS3851

团队、

我们在设计中使用了 TPS3851G18EDRBR、通过为 CWD 引脚选择0.22uF、每17秒为控制器提供一次复位。

当我们从控制器连续切换 WDI 输入250ms 的导通时间和1s 的关断时间时,仍在进行复位。

但是,当我们以300ms 的导通时间和5s 的关断时间连续切换 WDI 输入时,不会发生重置。 在您的数据表中,WDI 最小脉冲持续时间被称为50ns,在这种情况下,器件不应在第一个提到的持续时间内复位。

此外,我们还将 WDO 和 RESET 引脚组合在一起,该引脚已分配给控制器的 RESET 引脚。

为什么器件的工作方式是这样的?

此致

Surya D S、
系统工程师、

数据模式私有受限。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Surya、

    正确的做法是、这些事件的发生方式不应有所不同。 您是否有有关时序发生情况的原理图和示波器截图?

    谢谢、
    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间,我要继续讨论我们的同事 Surya 先生的问题。

    我已附上请求的看门狗复位部分原理图、供您查看。

    在这里、我们面临两个不同的问题。 我们在两个地方使用了相同的看门狗电路。

    1.当我们将 WDI 导通时间从250ms 增加到350ms、将关断时间从1s 增加到5s (在其中一个电路中)时、WDO 复位正常工作。

    但是对于之前的250ms WDI 导通时间和1s 关断时间本身、如果我们在 WDI 引脚上放置任何示波器探头或 DMM 探头(甚至悬空)、则 WDO 复位功能正常。 这是一个场景。

    2.在我们的另一个类似电路(电路板)中、没有任何组件更改、即使我们将 WDI 导通时间增加到350ms、关断时间增加到5sec、WDO 复位也不工作、并且随机给出了复位、尽管 WDI 输入是正确的。

    但在该电路中、如果我们在 WDI 引脚处放置任何示波器探针或 DMM 探针(甚至悬空)、则 WDO 复位功能正常。

    我们不确定导致这些问题的原因、问题也不一致(有时随机)。 因此、请查看并建议解决此问题的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sugumar、您好!

    我将在与另一位产品专家审阅并交谈后、再次与您联系。

    谢谢、
    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我提出了一个新的问题(由于响应延迟)、下面给出了链接、其中我更新了最近的测试结果和问题的行为。

    e2e.ti.com/.../3248289

    有关更多详细信息、您可以参考相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sugumar、您好、我将关闭此线程、因为另一个线程是新的通信线路。

    谢谢、
    Abhinav。