团队、
我们在设计中使用了 TPS3851G18EDRBR、通过为 CWD 引脚选择0.22uF、每17秒为控制器提供一次复位。
当我们从控制器连续切换 WDI 输入250ms 的导通时间和1s 的关断时间时,仍在进行复位。
但是,当我们以300ms 的导通时间和5s 的关断时间连续切换 WDI 输入时,不会发生重置。 在您的数据表中,WDI 最小脉冲持续时间被称为50ns,在这种情况下,器件不应在第一个提到的持续时间内复位。
此外,我们还将 WDO 和 RESET 引脚组合在一起,该引脚已分配给控制器的 RESET 引脚。
为什么器件的工作方式是这样的?
此致
Surya D S、
系统工程师、
数据模式私有受限。