This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24163:不充电

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24163

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/876066/bq24163-does-not-charge

器件型号:BQ24163

BQ24163不充电、观察结果如下:

BQ24163将 SDA 线路拉低  

2. BQ24163持续为 SCL 线路计时  

注意: 根据设计、BQ24163的 SDA 和 SCL 引脚连接到主机控制器并从外部上拉至高电平。 将 BQ24163的 SDA 和 SCL 线与主机控制器隔离、并观察到 SDA 线在 BQ24163的输出端被拉低、并且 SCL 持续计时

BQ24163的 INT 引脚报告每~30ms 发送两个~128us 脉冲、并每~1重复此模式。

注意:数据表将 INT 引脚上的128us 脉冲称为故障脉冲。

TI 能否帮助您了解为什么 BQ24163陷入上述观察状态?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Talitha、

    您能否提供以下有关测试设置的信息:

    输入和/或 USB 电压

    电池电压?

    您最初能够在哪里与 IC 通信?  如果是、I2C 寄存器设置是什么?

    此致、
    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Talitha、

    此外、是否只有一个 IC 或多个 IC 存在此问题?  IC 上存在此问题的顶部标记是什么?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我有3个故障器件、所有3个器件的顶部标记如下:

    " BQ

     24163.

     TI 881

     AXZV"

    平均电压测量值是

    V_USB = 5.24V (3个单元的平均值)

    V_BAT = 3.1V (Unit1)和3.2V (Unit 2)

    对于 I2C 寄存器设置、频率设置为100kHz。 您还在寻找 I2C 设置吗?

    对于 SCL 信号的另一个观察结果如下:

    您可以看到时间周期为14us、这表示频率为~72kHz

    2、SCL 只在每隔一个交替时间周期计时(如下图所示)

    希望这些信息能有所帮助。 如果您需要我从有此问题的现场退货商品收集更多数据、请告诉我。

    感谢您的及时回应、并希望找到问题的最根本。

    此致、

    Talitha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Talitha、

    关于 I2C 设置、我指的是由 I2C 通信设置的 IC 内部寄存器设置。  对于发生故障的 IC、我假设它们处于默认设置、因为看门狗计时器已过期、因为您无法读取/写入 I2C?  您是否能够识别 导致充电器进入此状态的事件、如 SYS 上的插电或负载电流瞬态?  是否有 复位 IC 并使其恢复正常运行的上电或下电序列?  是否有一个或多个 IC 引脚被拉至接地以下的机会?  您能否重复示波器测量、但要查找 DRV、BAT、SYS、IN、USB 的电压变化以及 进入 IN 或 USB 或 电池或从 SYS 流出并与 INT 脉冲序列相对应的电流?  

    请注意、该器件仅为 I2C 从器    件、因此不提供或更改主器件的时钟信号。  时钟上升沿是一个位四舍五入。  这是否仍在 I2C 规格范围内?  如果您查看下面规格表第48页,则0.7*VDD=0.7*3.3V=2.3V 的上升时间 应在1us 之内。  上面的示波器图 就在边缘。  我 认为我们的器件更可靠、 因为它  可以在 VDD=1.8V 但很有趣的数据点下工作。   是否有方法可以通过降低 SCL 上的上拉电阻来加快上升时间?   

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Talitha、

    对此进行了任何更新?

    此致、

    Jeff