This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用可调节 LM4041并联电压基准而不是 LM431

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM431, LMV431, TLV6713, TLV1701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/881489/using-adjustable-lm4041-shunt-voltage-reference-instead-of-lm431

器件型号:LM4041-N
主题中讨论的其他器件:LM431LMV431TLV6713TLV1701

****在应用中描述的电路中使用可调节 LM4041并联电压基准而不是 LM431。 注 AN-1533:

适用于汽车负载突降的过压保护电路。

如何正确连接可调 LM4041、因为 LM4041的 FB 以阳极为基准、而 LM431的 FB 以 kathode 为基准?

请参阅随附的 PDF 文件。

谢谢、e2e.ti.com/.../Using-adjustable-LM4041-shunt-voltage-reference-instead-of-LM431.pdf

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM431比较从 FB 到阳极的电压以检查电压是否为2.5V。 这是由 LM431的架构造成的。 以下应用手册更详细地讨论了该行为。

    LM4041将 FB 与阴极进行比较并检查电压是否为1.233V。 LM4041的行为与 LM431和其他431类似系列相反、也不同。

    LM4041不能像 AN-1533应用手册中的 LM431那样进行配置。

    如果您需要比 LM431更低的电压器件、请尝试使用 LMV431。 这是一款1.25V 器件、属于"431"系列、行为相同、因此可支持 AN-1533。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的快速回复。

    LM4041是一款极具吸引力的并联电压基准、因为它具有 65uA 的低最小工作电流。

    在这种情况下、当输入电压为电池时、具有功耗更低的过压保护电路(微安级)非常重要。

    具有低电流消耗的过压保护电路可以使用标准齐纳二极管和晶体管设计:NFET、NPN、PFET、PNP。

    但是、此类电路的精度不如 基于 LM4041的电路。

    有过压控制器、但它们具有自动重试和闭锁功能、这不是我所不会实现的。

    我想、基于 LM4041的过压电路可以按照下图实现、但 对于高达10V 的系统、LM4041的最大电压10V 有限。

    注意:未对电路进行仿真。 这只是一个概念。

    对于较高的 Vin 电压、需要修改/改进此电路以保护 LM4041

    V2过压 hreshold 由 R1和 R2分压器设置。

    电阻器 R3位于 LM4041阳极和 GND 之间。

    还可以添加迟滞。

    在正常运行模式下(当 Vin 低于 treshold 时)、Q1关断、Q2关断、Q3导通。

    当 Vin 高于 V2阈值时、R3上的电压 V3会打开 Q1、这会打开 Q2、并因此关闭 Q3、从而断开负载。

    通过选择较高的 R1和 R2值、正常运行模式(当 Vin 低于阈值时)下的电流消耗可能会非常低。

    有 LM4041电流、还有一些来自晶体管的泄漏电流。

    我喜欢研究这个问题。

    谢谢、此致、

    ================================================================================================================

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你是对的。 我的印象是、您只想直接替换 LM431。 此器件的比较器模式是正确的、但它具有10V 限制。

    如果您尝试降低 Iq、我建议您为比较器或电压监控器使用低 Iq 基准+运算放大器 ti.com/svs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、结合使用高电压微功耗运算放大器、比较器和电压基准将是解决方案设计过压保护电路。

    例如、TLV6713比较器为36V、内部基准电压为400mV。 TLV1701也是36V 微功耗、但需要外部基准。

    我检查过压控制器、但它们很昂贵、并且具有一些额外的功能(内部延迟、自动重试、闭锁)、这些功能专门用于特定功能。

    我想了解一下 LM4041并联稳压器是否可以在更高的电压下工作。

    解决方案1:添加与 LM4041并联的8.2V 或9.1v 齐纳二极管将保护 LM4041、但当输入电压缓慢变化到阈值附近时、齐纳二极管会影响 R3上的电压上升时间。

    在这种情况 下、R3上的电压不会是快速开启晶体管所需的步进电压。

    解决方案#2:在级联配置 Vin -齐纳- LM4041 - R3 - GND 中添加齐纳二极管。 我认为这应该起作用、但阈值容差受齐纳二极管的影响。

    齐纳二极管容差可以是1%、且齐纳温度系数很重要。

    此致、

    2020年春季

    ===================