This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54327:关于输出电压的上升

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54327

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/883898/tps54327-about-the-rise-of-vout

器件型号:TPS54327

尊敬的所有人:

当由客户使用以下电路时、确认了以下测量波形等现象。

〇No Ω 负载
μs 确认 Vout 在 EN 从低电平切换到高电平之前开始上升100 μ s、如红色圆圈所示。

在这个红圈的上升期间、开关不会启动。 (请参阅下面的测量波形)

〇When A 1.6kΩ Ω 负载已连接
μs 空载、当 EN 从低电平切换到高电平时、Vout 会在100 μ s 前以红色圆圈显示。

然后、经确认、当 EN 切换为高电平(VREG5上升)时、Vout 下降。

kΩ 注意的是、当 EN 处于低电平时、当负载为60mV 且无负载连接1.6k Ω 时、也确认了30mV 的失调电压。

请回答以下有关上述现象的问题。

上述现象是否由 TPS54327的"预偏置软启动"引起? (由于这一特性、无法解释连接负载时 Vout 会发生变化、但我想在情况下进行确认。)


如果另一个因素似乎是可能的,我希望得到建议。

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ottey、

    让我做一些调查、然后我会再给您回复。  谢谢!

    此致、

    简森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好简森

    感谢你的答复。


    我们收到了客户要求立即回复的请求、

    因此、如果您能尽快告诉我们结果、我们将不胜感激。

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Y. Ottey:

    是的、您回答正确。  您看到的是预偏置软启动。

    此致、

    简森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好简森

    感谢你的答复。

    我认为这种现象也受到预偏置软启动的影响。  

    但是、我不认为在切换到 EN = Hign 之前 Vout 上升、或者在连接负载时出现上升不是预偏置软启动的影响。


    您能回答以下问题吗?
    (1) kΩ 负载(1.6 μ A)时、当 EN 变为高电平时、电压降至0V。 这是否可以识别 TPS54327内的低侧 FET 已被拉出?
    (2)我认为 Vout 这次在 EN =高电平之前升高、因为电流从连接到输出的电路板流出、这会为输出电容器充电、Vout 升高。 如果 Vout 为 EN =低电平且无负载(无负载或电路板连接到输出)、是否会发生这种现象?

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ottey、

    很抱歉耽误你的时间、我很快就会给你解答。

    此致、

    简森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Y Ottey、您好!

    对于问题1、1.6k Ω 连接在哪个时间点?  加电前?

    对于问题2、我已经在工作台上进行了验证。  如果输出端未连接负载或电路板、则不应发生这种情况。

    此致、

    简森