This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2843:EMI 问题

Guru**** 2782645 points

Other Parts Discussed in Thread: UC2843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871216/uc2843-emi-issue

器件型号:UC2843

尊敬的 TI-er

我的客户遇到 EMI 问题。

UC2843在电路板中出现 EMI 问题。

正常情况下为95kHz 至96kHz 频率。

最坏的情况是100kHz 至105kHz 频率。

我如何纠正它?

plz 帮助我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kiyong、

    我需要有关 iuuse 特定内容的更多详细信息:

    1、导通 EMI 还是辐射 EMI 是否有用?

    2.是 ADC-DC 还是 AC-DC 应用?

    最坏情况是什么意思? Fsw 变化?

    4.问题是否是局部噪音问题?

    此外、原理图中的自由振荡器为95~96 kHz、同步脉冲信号的频率应大于自由振荡器。  

    此致、

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确的词。

    良好的样片- EMI 导通频率为95kHz 至96kHz。

    错误样片- EMI 故障情况的频率为100kHz 至105kHz。

    他尝试进行 A-B-A 交换测试。

    发生错误样片在正常电路板上出现问题。

    它是偏差中的频率吗?

    我将向我的客户询问您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI-er

    1、是导电 EMI 还是辐射 EMI 问题?  这不是 EMI 问题。

    2.是直流/直流还是交流/直流应用?  交流/直流 SMPS

    3. fsw 变化?  不适用

    良好的采样-良好的导通频率为95kHz 至96kHz。

    错误样片-噪声问题案例的频率为100kHz 至105kHz。

    4.问题是否是局部噪音问题?  这是屏幕上的噪声问题、UC2843直接影响噪声。

    此外、原理图中的自由振荡器为95~96 kHz、同步脉冲信号的频率应大于自由振荡器。  当然可以

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kiyong、

    您是否解决了此问题?

    请问同步信号的频率是多少? 通常、它应比空闲频率高20%。

    因为根据数据表、 自由振荡器的最大误差可能为15%、25°C 时为10%、整个温度范围内为5%。 您可以检查好器件和坏器件的可用频率。

    此致、

    Teng