This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS610986:大输出电容查询

Guru**** 2387400 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS610986
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/876318/tps610986-large-output-capacitance-requirenment

器件型号:TPS610986

根据对我的系统的测试、我必须添加一个大输出电容。 在运行时、电池触点可与 PCB 断开几毫秒、这可能导致升压下降、MCU 欠压。 我有一个330uF 的电容器、可缩短关断时间、使其能够承受电池反弹。

我已附上原理图。 为了确保这是一个稳定的系统、我应该进行哪些测试? 升压转换器正在为 BLE 芯片供电、该芯片在低功耗模式下进行广播时可消耗6mA 电流。

我读出、如果输出电容较大、升压旁应添加一个2.2uF 的电容。 我是否应该用2.2uF 电容器替换 C3?

上一篇文章建议添加一个与大电容串联的电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您使用我们的器件。

    为了确保系统稳定、请在示波器上发生此类事件期间测量您的 VIN 和 VMAIN。 这样、您就可以很好地感受到输出电压下降的程度。 如果您发布屏幕截图、我们可以一起查看。

    2.2uF 的额外电容应靠近器件。 如果 C3非常接近、您可以使用它、具体取决于您的布局。

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moritz、

    C3非常接近升压、因此我们应该在那里保持良好。 下面是示波器捕获。 我在 VIN = 0.9V 且 VIN = 1.6V 的条件下进行了测试。 黄色迹线为 VOUT、蓝色迹线为 VIN。

    1.6V 输入电压

    带光标的1.6V 输入电压

    0.9V 输入电压

    0.9V 输入电压与光标

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我在输入电压中看不到曲柄。 具体是在哪里测量的? 或者,您是否可以在输入曲柄上而不是在输出上进行三角运算。

    您能否还测量 SW 引脚。

    谢谢、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moritz、

    我将重新测量。 曲柄意味着什么?

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moritz、

    我在广播数据包瞬态下重新测量。 我添加了开关信号。 以下是我的测量设置:

    黄色线为 VOUT、蓝色线为 VIN、紫色线为 Switch。 我将 VOUT 和 VIN 示波器布线设置为交流耦合、以便我们可以更仔细地查看瞬变。

    这是器件发送广播数据包时压降的缩小快照。

    下面的这张截图已放大为初始压降。

    该捕获进一步放大为初始压降和高频开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    延迟的拓扑。

    对我来说、TPS610986的行为看起来不错。

    但它将被重置。 只要这一点以及140mV 的输出压降对于您的解决方案来说不是问题、您就应该可以了。

    这些电池断开的时间有多长? 始终保持相同的长度?

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moritz、

    感谢您的回答。 我想我将继续使用更大的电容器。

    我认为电池断开通常大约是20 - 30ms、但我没有任何测试数据。 很难在实验室环境中重新创建。

    John