This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 这是 LMZ34202的最佳替代方案

Guru**** 2513205 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ34202, LMZM33604, LMZM33606, LM2596, TPS563208, TPS56339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874985/which-is-best-alternative-for-lmz34202

主题中讨论的其他器件:LMZ34202LMZM33604LMZM33606LM2596TPS563208TPS56339

尊敬的专家:

目前正在使用 Lmz34202 进行车辆 GPS 跟踪、我想用最好的稳压器更换该模块

请注意:该稳压器支持4V 至20V 输入电压就足够了  

电流额定值大于3A、

输出电压为4.2V

稳压器必须提供恒定的输出电压、该电压不会摆动或改变输出取决于输入电压  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Natesh、

    电源模块产品系列仅使用内部降压稳压器。 这意味着输入电压必须始终大于输出电压、否则它将进入压降。 您的应用是否需要4V 输入至4.2V 输出? 这可能是一般使用降压稳压器时的问题。 当输入电压下降到压降条件时、输出电压将线性下降。  

    您可能有兴趣了解 LMZM33604或 LMZM33606的更高电流选项、这些选项可能适合您的应用设计。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    感谢您的回复、我的器件需要4.2V 恒定输出、输入电压范围最小为5V 至最大为20V、额定电流最小为3A、 我想更换 LMZ34202、因为这使得我的 BOM 成本非常高、这就是为什么我要根据我的要求将模块更改为最佳 LDO 的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Natesh、对于最小3A 的应用、LDO 将根据您的输入范围和输出电压消耗大量功率。 您需要提供的最大电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    根据 GSM 模块的数据表、我将 GSM、BLE 与 GPS 模块结合使用、GPRS 传输时间需要更接近2A 的电流、这就是为什么我需要大于2A 的电流、所以我要求3A LDO 用于我的设计、因为该模块具有一些其他传感器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Surya、

    LDO 的近似功耗将为(Vin-Vout)*Iout。 您可以 在此处阅读更多信息。 在 Vin=20V 和3A 负载的最大条件下(20V-4.2V)*3A = 47.4W 的 LDO 功耗!

    您确定不需要开关转换器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    如果我提供5V 和3A 的输入电源、那么这里 LDO 的总功率为15W、这是可以接受的、因为如果我选择 LM2596这样的开关稳压  器来进行匿名输出以升压 XL-tlv8544pir 板、这就是我选择 LDO 的原因、 然后、建议为我的 GSM/GPS 模块推荐最佳低成本开关稳压器或 LDO、GSM 模块需要4.2V>2A 的输入、我的交流(240)-直流适配器(中国制造)输出为5V 3A

    此致

    kannannatesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使在输入电压为5V 至4.2V@3A 时、LDO 的功耗也将约为~2.4W。 假设 ThetaJA 为33°C/W (基于我在 参数搜索中看到的器件)、则 LDO 的温度上升将比环境温度高~80C。 根据系统中的环境温度、这可能会导致温升过大、并可能使器件的结温超过其最大允许温度。 您可能还需要将组件温度保持在允许的限值以下。 因此、在决定是否可以使用 LDO 时、请考虑这些因素。  

    要搜索符合您要求 的开关稳压器解决方案、我建议您尝试 WEBENCH 电源设计器。 输入您的输入和输出要求、它将显示包含估计解决方案成本的完整解决方案、以便您可以比较不同的选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    感谢您的建议、我必须根据 我的要求选择 TPS563208DDCR 降压转换器、它的选择是否正确

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否需要支持高达20V 的输入电压? TPS563208的输入电压最大为17V、其数据表的第9节建议仅用于最大占空比为75%的应用。 输入电压为5V 时、4.2V 输出电压将超过此值(4.2/5 = 84%)。

    在 WEBENCH 电源设计器中、输入您的应用所需的完整输入电压范围(5至20V?)、输出电压(4.2V)和最大电流(3A)。 在工具中输入这些要求后、我认为 TPS56339解决方案是 BOM 成本估计最低的解决方案。 查看并比较不同的选项、根据估算的成本、效率、解决方案尺寸等、了解最适合您的选项

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    感谢您提供出色的分析答案、我还设计了所示的 ti 电源设计器的电源 下面我可以将12v 适配器用于 TPS563208输入、因此请清除我对能否使用此适配器的疑问 基于 GSM/GPS 的模块的设计、因为该 GSM/GPS 模块在传输时消耗的电流与2A 相关

    此致

    kannannatesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、kannatesh、TPS563208对我来说是一个不错的选择。 -kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    感谢您的建议