This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:开关波形

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/875991/tps61022-switching-waveform

器件型号:TPS61022

你(们)好  

我使用 TPS61022作为从3.7V Lipo 电池到5V 的升压器、它处于 PWM 模式

稳态电流约为360mA。 RMS、启动时的最大电流约为1.2A。

我在交流耦合中测量了 Vout、并具有~40mV 峰值@1MHz。

我可以改善该噪声吗?

PFM 模式能否改善它?

被视为光模式的电流范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    支持此器件的专家目前正在休假、下周将回答此问题。

    谢谢、
    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    峰值可能是由耦合到探头的噪声引起的。 您能否将带宽设置为20MHz、并使用最小探针环路来测量波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    测试结果是否有任何更新?