This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725A:BQ24725A 未开始充电

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24725A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873643/bq24725a-bq24725a-not-initiating-charging

器件型号:BQ24725A

 我们的设计中集成了 BQ24725A、但出于某种原因、我们无法启动充电序列。 我们可以设置充电电流、充电电压和输入电流寄存器、但是、一旦我们发送命令、器件就会关闭 ACFET 和 RBFET 的栅极。  

芯片的输入看起来很好、所以我对关闭两个 FET 的原因感到困惑。  

•VVCC > UVLO;

 Vvcc = 18V


•VSRN > UVLO;

Vsrn = 15V

•VACN < 200mV、高于 VSRN (ACN_SRN 比较器);

 在设置充电电流寄存器之前、VACN 为17.8V、在此电压下降至电池电压 VSRN。

•ACOK 有效(有关详细信息、请参阅适配器检测和 ACOK 输出部分);
值= 3.3V

•通过 SMBus 启用充电(ChargeOption()位[0]=0、缺省值为0、充电被启用);
好的

•ILIM 引脚电压高于105mV;
值= 1.23V

有人知道什么原因会导致芯片降低 ACDRV 引脚并关闭 FET?

Jarren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jarren:

    有几种情况会锁存 ACFET/RBFET:

    8.4.12输入过流保护(ACOC)

    8.4.18电感器短路、MOSFET 短路保护

    8.4.3 ACFET/RBFET 尝试开启、但 ACDRV 在20毫秒内未达到 CMSRC + 6V。  它将重试7次、如果它在90秒内失败7次、它将锁定、直到适配器被移除并重新应用。

    一些会暂时关闭 ACFET/RBFET、但会在条件清除时重新打开它们:

    8.4.2适配器过压(ACOVP)

    8.4.3 ACDET 被拉至2.4V 以下

    以及可由用户启动的一个:

    8.4.4电池记忆周期

    您很可能会知道您是否正在启动电池学习周期。  此外、您还可以通过在 ACFET/RBFET 关闭后重新读取适配器电压和 ACDET 电压来排除 ACOVP 和 ACDET。  假设所有这些都被排除((因为您的描述似乎表明 ACFET/RBFET 被锁存)、那么我可以看到的最可能的解释是:

    1. 无论您首次启用充电、都将跳闸 ACOC 或 MOSFET 短路保护。

    2. (不太可能)、当您首次启用充电时、您暂时将 ACDET 拉低(从弱适配器或电阻压降)、当 ACDET 恢复为高电平时、您将跳闸7倍故障开启。

    几个问题:

    1. 您是在自己的电路板上还是在评估模块上观察到这种行为?

    2. 要确认: 一旦看到 ACFET 变为低电平、直到您移除适配器并将其重新插入、您不会再看到它变为高电平?  (即锁存)

    3. 如果您有示波器、您能否在第一次设置充电电流时捕获 HIDRV、LODRV 和相位节点电压?  (如果您无法访问前两个、则可以通过将探针接触到电感器的正确一侧来轻松测量相电压) 它是否会切换几次然后停止、或者它是否根本不会切换?

    4. 您是否尝试将可能的最低充电电流设置为128mA 以查看是否成功?

    5. 您能否尝试将 MOSFET 保护从750mV/135mV 的默认设置更改为 DISABLED/260mV?  (请参阅寄存器0x12充电选项)

    6. 您可以尝试禁用寄存器0x12中的 ACOC 吗?

    此致、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jarren:

    我们没有听到您的反馈。 我们假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复或在该线程由于超时而锁定时创建新线程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve 和 Eric、您好!

    我使用的是定制应用板。

    我看到 ACFET 变为低电平、仅在拔下充电器后才再次变为高电平。 我捕获了 HIDRV、LODRV 和相位节点。 即使在128m.A 的最低电流下、它们也没有进行切换

    禁用 ACOC 和 MOSFET 保护工作正常。 系统现在可以充电。 我仍然不知道为什么这些会完全禁用电路上的充电。 我用50m Ω 电阻替代10m Ω 检测电阻器、但正在相应地调整 DAC 值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jarren:

    感谢您的更新。  听起来问题已经解决、因此我们将继续关闭该主题。  如果您在更改后继续看到问题、请随时启动新主题。

    此致、

    Steve