This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP55231:LED 驱动器未打开所有 LED

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: LP55231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/876532/lp55231-led-driver-is-not-turning-on-all-the-leds

器件型号:LP55231

尊敬的团队:

我正在使用 LP55231来打开和关闭 LED。我观察到、它仅打开红色 LED、而不是打开其他两个 LED。

对于红色 LED、它正在正确切换。请找到所附的示波器图像。对于蓝色和绿色、它完全不会切换。

我得到的 Vout (PIN no=22)始终为零。Vout 的预期值是多少

另请参阅我使用的 I2C 脚本

请查找随附的原理图。

此致

哈里

e2e.ti.com/.../Circular_5F00_4_2D00_Mic_5F00_Array_5F00_RGB_2D00_LED_5F00_Test_2D00_RED_2D00_GREEN_2D00_BLUE_5F00_aardvark_5F00_script.xml

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    尝试打开电荷泵

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    您是否已尝试打开电荷泵(寄存器36h)? 我无法在您的代码中找到。 您可以在数据表第7.3.5.4节找到详细信息。 D1 - D6的电流源输出由电荷泵驱动、而 D7 - D9在内部连接到 VDD 引脚。 因此、如果您未打开电荷泵、则无法 切换绿色和蓝色 LED。