This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R2-DEVICE-FW:BMS 会打开和关闭电池输出脉冲

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ78350, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/883760/bq78350-r2-device-fw-bms-is-pulsing-battery-output-on-and-off

器件型号:BQ78350-R2-DEVICE-FW
主题中讨论的其他器件:BQ76940BQ78350BQSTUDIO

当 DSG FET 通过 I2C 激活以打开电池输出时、我们会看到输出脉冲以大约1秒的脉宽开启和关闭3或4次。 因此、它在导通状态下稳定1秒、在关断状态下稳定3或4倍。 它在关闭时不执行此操作。 这种现象的行为取决于负载、负载较轻时的脉冲较少、空载时有一个窄脉冲、然后关闭4秒、然后输出开启。 您能告诉我导致此行为的原因是什么?

谢谢、

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    当您说 DSG FET 通过 I2C 激活时、您是说使用主机 FET 控制 SMBus 命令吗?  

    前面有一些主题讨论4秒行为、但我不确定脉冲。 您的电流保护可能会触发-您是否检查了 AOLD 阈值设置?

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/705139

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/409829

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/857049

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/537624

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、是的、我们的微控制器通过 SMBus 与 BQ78350通信。 BQ78350继而通过 I2C 与 BQ76940进行通信。

    我一直在试验 AOLD 和 ASCD 阈值、但至今没有成功。 我仍然看到在输出上切换

    还有其他想法吗?

    谢谢、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    您是否能够在状态寄存器中看到任何标记的保护? 可能还有另一种保护机制会触发 DSG FET 关断。

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    Lindsey Fike 与我联系,告诉我您仍然无法解决此问题。 调试此类问题的最佳方法是使用 BQStudio 收集日志文件(单击"Register"屏幕中的"Start Log")、以查看所有状态寄存器在行为发生时发生的情况。

    需要注意的另一个重要事项是:如果您使用 R2固件、许多器件闪存寄存器地址会有所不同、因为已为 R2添加了新的闪存参数。 确保参考 BQStudio 数据存储器屏幕、以查看每个参数的数据闪存地址。 要查看所有参数地址、您需要单击 Window -> Preferences -> Select Show Advanced Views、然后单击 Apply。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我们已经找到了这个问题。 我们使用 KEYIN 引脚和 HostFETCONTROL (0x2b)寄存器来控制 DSG FET。 看起来这会导致输出的脉冲打开和关闭。 这毫无意义、但如果通过禁用 FETCONTROL 寄存器中的 KEY _EN 位、问题就会消失