您好、先生、
我是否可以为您提供查看随附 TPS2372-4原理图的支持? 这是802.3bt 的应用。 如果有任何问题或建议、请告诉我、感谢您的帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、先生、
我是否可以为您提供查看随附 TPS2372-4原理图的支持? 这是802.3bt 的应用。 如果有任何问题或建议、请告诉我、感谢您的帮助。
嗨、Tommy、
Dt5和 Dt6应是双向 TVSS、因为 PSE 可以提供相反的极性。
我建议考虑将共模扼流圈与 L4和 L6串联。 由于这是一个高功率应用、因此可能需要一个扼流圈。
R26看起来很低。 它可能应该是50k。
最后、我强烈建议在 PSE 为 PD 供电时使用 PG 信号来帮助延迟负载(除非您已经有延迟负载)。 这将有助于实现互操作性 、因为 PSE 不会达到其浪涌电流限制规格。