This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2372:tps2372-4原理图审阅

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/882236/tps2372-tps2372-4-schematic-review

器件型号:TPS2372

您好、先生、

我是否可以为您提供查看随附 TPS2372-4原理图的支持? 这是802.3bt 的应用。 如果有任何问题或建议、请告诉我、感谢您的帮助。

e2e.ti.com/.../PDTL_2D00_003-802.3bt--PD-circuit.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    Dt5和 Dt6应是双向 TVSS、因为 PSE 可以提供相反的极性。

    我建议考虑将共模扼流圈与 L4和 L6串联。 由于这是一个高功率应用、因此可能需要一个扼流圈。

    R26看起来很低。 它可能应该是50k。

    最后、我强烈建议在 PSE 为 PD 供电时使用 PG 信号来帮助延迟负载(除非您已经有延迟负载)。 这将有助于实现互操作性 、因为 PSE 不会达到其浪涌电流限制规格。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文 、

    感谢您的大力支持、

    对于延迟负载、PG 引脚必须连接到转换器 SS 引脚? 我可以连接到使能引脚吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    是的、您也可以连接到 DCDC 的使能引脚以延迟负载。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    很抱歉~我有另一个问题、

    除了 SS 引脚方法外、如果没有 DCDC、则输出直接为+48V、

    还有其他电路可以延迟负载吗? 您是否有任何相关信息或想法可供分享? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    通常、负载由微控制器控制。 因此 、微控制器将在80ms 后将负载保持在低功耗状态。

    但是、在某些情况 下、这必须通过硬件来实现、在硬件中、您可以使用 SVS (带有延迟电容器)感应 PG 引脚来产生延迟。 然后、您可以使用此延迟信号来驱动连接到负载的负载开关或高压热插拔的使能引脚。

    此致、

    达尔文