This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:芯片的哪个引脚可用于在发生任何故障(短路、过热等)时控制芯片的输出

Guru**** 2768815 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/882772/ucc2897a-which-pin-of-the-chip-can-be-used-to-control-the-output-of-the-chip-in-case-of-any-fault-short-circuit-over-temp-etc

器件型号:UCC2897A

我使用 UCC2897A 芯片从80-120V 输入生成12V 电压。 如果出现过流、短路和其他故障、我希望关闭栅极信号。 目前、我正在尝试在芯片的 SS/SD 引脚上使用给定的电路(一旦 L 或 K1变为高电平、我希望我的芯片关闭)来控制其输出。 但是、一旦我连接此电路(如下所示)、我的输出将从12V 下降到较低的电压、因为我将在输出端连接一些负载。 但是、如果我不连接 R17电阻器、我的电路在所有负载下都能正常工作。 我无法理解为什么会发生这种情况。 我是否有任何其他方法可以控制芯片? 请建议我可以通过哪些方法来解决这个问题。  

注意:- K1和 L  分别是逻辑门 CD4072BM96和 CD4001UBM96的输出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    SS/SD 引脚上的充电电流仅为14.5uA
    这意味着您将无法对 Q5和 Q6使用双极晶体管、因为这些器件的集电极泄漏电流将是
    并导致软启动电容器放电或部分放电。
    这将导致 PWM 占空比较窄、并且不会完全关断

    您可以使用2N7002低信号 MOSFET 等 MOSFET 器件替换 MMBT3904双极。
    或者、您可以将 Q5和 Q6连接到 LINEUV 引脚、这将关闭栅极驱动输出

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、John!

    使用与 BJT 电路相同的 FB 引脚会怎么样?

    根据数据表、 如果同步信号持续保持高电平、UCC2897A 控制器的两个输出都将关闭。 那么、建议使用 SYNC 引脚来控制芯片的输出吗? 这些引脚是否存在任何问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navin、

    您可能希望尝试这些想法、并让我知道您是如何继续的。
    此致

    John